处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

夏普介绍两天不用充电的IGZO液晶技术

夏普介绍两天不用充电的IGZO液晶技术
来源:技术在线 时间:2012-12-26
夏普 于2012年12月为该公司2012年3月投入量产的 IGZO 液晶面板召开了技术说明会。IGZO液晶面板的特征是可实现节能化,由于能实现驱动液晶的晶体管的小型化,因此易于提高背照灯光的透射量,从而可延长智能手机和平板电脑的驱动时间。今后,包括进一步提高分辨率在内,夏普还将继续对IGZO液晶进行改进。

IGZO是由铟(Indium)、镓(Gallium)、锌(Zinc)、氧(Oxygen)构成的氧化物半导体。把IGZO应用于控制像素显示开关的薄膜晶体管(TFT)的内部,可以实现节能。NTT DoCoMo提供的配备IGZO液晶屏的智能手机“AQUOS PHONE ZETA SH-02E”号称“两天不用充电”(夏普显示器器件开发本部技术开发中心技术策划室室长今井明)。


NTT DoCoMo销售的配备IGZO液晶屏的“AQUOS PHONE ZETA SH-02E” (点击放大)

通过缩小晶体管增加背照灯光透射率(点击放大)

不刷新画面时停止液晶通电的“液晶怠速停止” (点击放大)

提高了触摸面板的灵敏度(点击放大)

IGZO液晶面板能够实现节能的原因之一是能够缩小薄膜晶体管的体积。与过去的非晶硅相比,使用IGZO的薄膜晶体管通过电流的能力是其20~50倍。因为具备这样的特点,所以,即使缩小薄膜晶体管的体积,也能够发挥出足够的性能。而且,液晶内部的每个像素都配备薄膜晶体管,因此薄膜晶体管的小型化还能够增加光的透射率。

除此之外,IGZO液晶面板还具备在显示静止图像等内容,画面不更新的时候停止刷新的“液晶怠速停止”功能。今井明室长介绍说,“近的汽车在停止的时候会关闭发动机。液晶怠速停止的概念与之相似”。普通的液晶显示器是以1秒60次(60Hz)的频率刷新画面。而IGZO液晶可以根据情况,把刷新速度降至1秒1次(1Hz)。

液晶怠速停止功能是利用IGZO方式的薄膜晶体管不易漏出电荷的特点而实现的。薄膜晶体管兼具阀门作用,控制电荷进出液晶像素。据夏普显示器器件第2生产本部第2工艺开发室室长松尾拓哉介绍,过去的非晶硅在关闭阀门时漏出的电荷多,处于“关上水龙头还滴水的状态”,而使用IGZO的薄膜晶体管不易漏出电荷,即使停止刷新,也可以持续显示图像。发现这一特性的契机是“在IGZO的实验中,开发人员偶然发现屏幕的电源断开后图像并没有消失”。

这一特性还有助于提高触摸面板操作的灵敏度。通过在液晶停止驱动的瞬间检测触摸面板的操作,可以去除来自液晶面板的噪声。如此一来,即使使用的是与画面接触面积小的手写笔,也比较容易进行操作。

夏普表示,在今后,该公司还将继续为高清分辨率的智能手机等产品进一步提升IGZO液晶的精细度。(记者:松元英树,《日经电脑》)