• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2012:安防产业闪耀后经济危机时代的亮点

来源:中国安防展览网
时间:2012-12-25

分享至:

据《中国安防行业“十二五”发展规划》调查显示,2015年行业总产值将达5000亿元,其中视频监控系统产值将突破1000亿元。而2011年安防行业总产值达到了2700亿元,较2007年增长86%,年复合增长率接近20%。在国内经济下行压力加大,制造业增速放缓的现状下,安防产业成了为数不多的亮点。物联网大潮下,以智能高清成为引擎,平安城市建设为安防行业发展铺平道路,回顾2012年中国安防行业,监控市场是否达到30亿规模?防盗报警未来发展走向人性化?门禁市场渐入理性发展?智能家居高调走低碳道路?引用某纸媒的一句话“2012世界不太好,中国也不太坏”,那么中国安防行业怎样?中国安防展览网2012年终总结倾情展现!

一、视频监控

数据:市场价值超30亿美元

据IMSResearch近发布的报告预测,视频监控设备在中国市场有着巨大的潜力,国内市场将实现23.8%的复合年增长率增长,2012年市场价值将超过30亿美元。该报告预期在2012年其间,中国将购买1600万个监控摄像头,用于新的监控部署和旧产品替换。监控摄像头的投资将占到所有设备份额的三分之一。中国监控市场已呈现出明显的升级换代趋势,从基本的箱式摄像机到更高端的模块,如高速球形摄像机和箱式变焦摄像机。DVR亦是中国视频监控市场的一大组成部分,本土的中国DVR制造商支配着这一市场。

在中国市场,从模拟视频监控向网络化视频监控发展亦是大势所趋。据估计,网络视频监控设备的销售,包括网络摄像机、视频服务器、NVR和网络视频监控软件,有望在接下来几年内实现大幅增长。在2008年占总投资的不到10%,预计2007年到2012年增长率将达到55.6%。

市场:手机监控市场竞争激烈

我国个人用户市场的视频监控业务基本成熟,处在普及阶段。相对于电脑等设备,手机具有更好的便携性,特别是在家庭视频监控方面具有无可比拟的优势。这些因素都决定了手机视频监控将成为下一步网络监控的主流应用。此前,中国电信、中国联通均推出了针对中小用户的网络视频监控业务。手机视频监控产品,已经进入到诸多的平安乡村、平安小区和平安家庭,得到社会的广泛认同。

当前,我国的视频监控业务主要还集中在政府、公安、交通、电力、石油、银行等行业用户上,在个人/家庭用户方面发展较慢。马玉亭认为,众多的中小企业和家庭,并不是没有安防的需求,而是现有的安防产品和方案并不能很好地满足这些客户需求,因此市场规模还未形成。“随着移动带宽迅速发展和智能移动终端的普及,以及运营商对个人视频监控市场的培育,用户会更加主动地应用家庭视频监控业务,2012该业务更是进入快速发展期。”

据了解,目前许多厂商也看准商机,纷纷入市。手视通、随身眼、智安邦、深安等都推出了各具特色的手机视频监控产品。然而,对手机视频监控而言,前端网络摄像机的使用体验是首当其冲的问题:传统突兀的摄像头通常会引起人们的紧张和反感,而设备的易用性则是更难解决的问题。大部分网络摄像机都需要客户自己安装,并要自行进行网关设置。

技术:高清与智能密不可分

安防产品在技术或是在外观上更是日新月异,这得益于国内对安防产品的需求在政府、媒体、企业的推动下达到了一个新的高度,再加上国内对新技术、新产品拥有充分的包容度,从而刺激安防市场对技术和产品要求的改变和创新。高清智能化是产品发展的趋势,高清与智能密不可分,智能化监控实现的可能性有多大呢?

随着高清 传感器 、DSP等技术的飞速发展以及更多镜头厂家的加入,对高清一体机机芯来说,光学变倍越来越大、像素点越来越高、图像分辨率越来越大自然是一种发展趋势。具体而言,目前高清机芯市场上主要还是以130万像素、200万像素为主,倍数一般也只有20倍。机芯的核心部件镜头、传感器、图像处理技术、聚焦技术等,每一个模块都制约着机芯的发展。随着机芯镜头与传感器技术的发展,需要更高分辨率、更高倍数、更低照度的机芯面世来满足用户更高的监控需求。再者,图像处理技术的智能化发展,使得图像还原更佳,比如机芯的宽动态功能,目前短处是需要针对宽动态场景手动开启,并调节强度,而智能化的应用则是能做到自动识别出宽动态场景并调整图像参数,达到全自动智能化处理,节省时间也节约成本,且聚焦也会越来越快。

未来,高清和智能是一体机机芯的发展趋势,这一点已经成了行业共识。在高清的基础上,植入智能技术,进行监控、判断、分析、报警,减轻人工监控的难度。比如,在车站、码头、口岸的进出卡口,通过植入人脸分析的高清摄像机,让摄像机自动对比数据库里的信息,发现可疑人物,马上报警。相信随着高清监控技术的不断提高与完善,将来智能化的高清监控,将成为安防监控的主流趋势。高清一体机机芯自身的发展需要突破高清变焦镜头组的瓶颈,实现更大倍率的变焦,提供实时高清画面。此外,高清一体机机芯作为半成品,为了便于客户二次开发,需要制定共有的接口标准。

目前高清有两个趋向,一个是数字高清,一个是网络高清。主要区别是在于数据传输的方式,更高的清晰度意味着更高的数据流量,对于数据传输的要求更高。因此,高清一体机机芯的发展同样也需取决于后端传输技术的发展。

二、防盗报警

自2000年起,中国防盗报警行业呈快速发展,防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。2011年产品的销售量和销售总额同比2010年增长幅度达30%左右,而保守估计,2012年仍能延续甚至超过这一增长幅度。

数据:产业升温,未来三年欲提高行业比例

本世纪初期我国防盗报警设备生长要对峙走中国特色的门路,加速变化生长方法,以科技进步和创新为紧张支持,加速推进转型升级,大幅提拔财产焦点竞争力。业内指出,防盗报警设备企业要力图到2015年高端财产贩卖收入在全行业中的占比进步到30%,把高端防盗报警设备培养成为双金属温度计的支柱财产之一。

上世纪后期,中国防盗报警设备行业得到了快速生长,自主创新本领不停加强,产物国际竞争力日益提拔,形成了一批具有较强气力的孔板流量计企业,转变了我国大型防盗报警设备产物依赖入口的场所排场。

对付中国防盗报警设备以及财产将来生长,必须鼎力大肆培养和生长新兴财产,加速防盗报警设备变化生长方法,推动财产布局调解。面向磁性液位计转型升级和新兴财孕育发生长的庞大需求,根据市场引导、重点突破、引领生长的要求,重点生长传统财产转型升级和新兴财孕育发生长所需的高技能装备,着力提拔技能创新本领。

市场:民族品牌振兴,发力中高端市场

自2000年起,中国联网防盗报警行业呈快速发展,防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。目前在防盗报警的市场份额中,40%的产值为产品销售创造,60%的产值由安防工程服务创造。而随着国内企业的大力发展,中国联网防盗报警行业的品质正逐步上升。民族品牌的市场比重已经将国际品牌甩在身后。

我们对家庭安防联网报警运营服务市场关注不多,其实经过近几年的培育和发展,中国安防联网报警运营服务已经形成一个巨大的市场。过去,人们连温饱问题都还没有解决,根本谈不上享受“安全服务”。但随着国民经济的快速发展和人们财富的不断增长和积累,享受“安全服务”不但成为一种可能,甚至逐渐成为一种必须。众所周知,中国是一个人口大国,拥有超过13亿人口,据统计共有家庭户39519万户,其中城镇家庭户占有51%,2011年人均GDP消费水平已达35083元,中产家庭已达4000万。因此,在任何一个领域,只要人们的消费能力达到了“消费水平线”,这一领域就会呈现市场“井喷”,如家电,手机等,安防联网报警运营服务也不例外,家庭联网报警服务的市场需求是巨大的。

经过多年的发展沉淀之后,我国的家庭联网报警服务显现出较大需求和强劲的发展势头,出现这种征兆表现形式和原因是:家庭经济生活条件的改善,使得更多的家庭有条件来满足居家安全服务需求。国内经济经过30多年的高速增长,全面带动了居民收入的增加,在物质和享受型消费得到极大的满足,但是社会暗含的不安定因素也逐渐增多,于是,中产及富裕家庭更加关注安全问题,并且愿意为之付费。

低端的家庭防盗设备因其价格优势曾在一些安防工程商、销售商以及家庭用户中得到追捧,但其在实际的家庭环境中的使用表现出来的误报扰民、漏报率高安全风险大、使用体验差等导致了家庭用户一方面得到了防盗报警设备和行业的启蒙,另一方面也加深了其对于产品专业性、品牌认知度和对于服务才是家庭防盗报警产品好的承载体的认同。2010年到2011年,防盗报警市场整体上仍保持着稳步上升的势头,其中中端市场增长明显,高端市场略有提升,而低端市场则逐渐萎缩。

外力:智能家居发展给行业带来契机

随着物联网概念的不断普及,智能家居逐渐深入人心,用户对家庭防盗报警的需求也在不断提高,其中突出的表现在防盗报警主机的概念开始发生转变,由单一的报警拨号器转变为今天的智能控制平台,拥有了更多的增值服务功能。目前,报警主机为便于用户的二次开发都是采用模块化设置。在产品出厂时,厂商除了配好核心部件外,还将一些接口预留好,大多数附加功能都是通过添加不同的模块而实现的,如网络模块、GPRS模块、语音模块、家电控制模块等。

除了与智能家居相融合,报警主机还添加了短信、语音功能,其主要目的是提高系统的可靠性。采用短信报警方式,报警信号在任何地方都可以收到,且通信时间非常短、速度快。而增添语音系统后,可以打电话随时进行语音交流,还可语音监听,更加准确地掌握报警现场的情况。此外,报警中心还可以向主机发布物业管理方面的内容及各项通知,越来越多的报警主机具有信息存储功能,适用于大型联网报警中心的中心控制器。

可以看出,智能家居的逐渐普及带来市场需求的转变推动了防盗报警行业的发展,带有多模块和增值服务的防盗报警产品将更加具有竞争力。虽然智能家居目前还缺乏标准,各家各自为战,但这一定是发展趋势。防盗报警是智能家居的一部分,发展防盗报警也必然能促进智能家居发展。

技术:紧随网络化步伐,技术升级深得民心

安防行业智能化成为重要的发展趋势。智能化其实就是在普通的监控报警的过程中增加了智能分析反应、智能控制的功能。智能化可以让防盗报警系统工作更有效率,让用户更省心。防盗报警经过十几年的发展,防盗报警系统在产品的技术研发上整体来说没有多大的改变和重大技术突破,简单的说就是将不同解决方案的产品进行不同的组合,但是在整体的产品应用上还是在不断升级的,一些有用的技术得到更大的升级,深得民心。

防盗报警系统要跟随网络化发展的步伐,结合TCP/IP网络联网报警模式进行必要的改进,不少IP联网技术得到更多的发展空间,主要技术是如果报警就会联动视频图像共同发送给住户等。另外是从接警机到平台的应用让防盗报警系统更为充分的进行整体的把握,整体的接警能力得到提升。防盗报警系统如今也在经过模块化设计的潮流,通过有线无线间的网络模块,实现报警传输多样化的趋势潮流,尽力确保警讯传输的安全性稳定性。

防盗报警系统目前更多的还是和联网视频监控结合到一起,形成系统化集成化趋势,如果纯粹性的发展防盗报警系统,产品种类单一,一定会被市场所淘汰。

未来:系统发展注重人性化

随着人们生活水准大幅提高,在实际生活,防盗报警系统的技术,也可以应用于提供个性化的医疗报警服务。已有业者针对中国老人化的发展趋势,推出远端医疗看护回应系统解决方案。透过防盗报警主机液晶萤幕、按键、呼叫键等功能特点,用户按键后,不需要透过电话,即可直接与保安服务中心或亲人对话。该系统还可即时发现用户摔倒、活动等资讯,并有定时吃药提示等多种事件语音提醒功能。

另外,的防盗报警主机系统也可根据用户的不同需求,配备具备蓝芽技术的心电图监测仪、血糖仪、血压计、体重计等多种蓝芽医疗设备,可即时检测用户的血糖、心电图等生理状况,并透过报警控制主机,将用户的生理状况(心电图、血糖、血压)资讯,传送给远端医疗人员进行居家照护。

三、门禁对讲

随着感应卡技术,生物识别技术的发展,门禁系统得到了飞跃式的发展,进入了成熟期,出现了感应卡式门禁系统,指纹门禁系统,虹膜门禁系统,面部识别门禁系统,乱序键盘门禁系统等各种技术的系统,它们在安全性,方便性,易管理性等方面都各有特长,门禁系统的应用领域也越来越广。

数据:门禁市场破52亿规模

自经过“M1破解事件”之后,国内门禁市场逐渐走向理性化发展,单纯的价格竞争已不再受厂家重视,个性化解决方案及产品从量到质获得转变。因国内市场经济发展,安防产品行业化需求趋势明显,个性化专业的解决方案已成为各厂家竞相打出的亮点。

《2012-2016年门禁系统项目商业计划书》数据显示:2011年,国内门禁一卡通市场及相关配套产业链规模猛增达到了160亿元左右,门禁产品销售在各行各业的发展也出现大幅增长;2011年根据国内主流门禁厂家的业绩显示,各厂家营业收入平均增长超过45%~50%,与此同时,国内门禁一卡通二线品牌营销比例增长迅速,部分二线品牌企业的销售规模突破历史销售高位。在政府对大型基建项目的不断扩大投入和行业市场的迅猛发展下,2012年国内门禁系统产品销售市场规模趋势预测达到了58亿元,年增长约为35%,此外,预期2012年门禁一卡通及相关配套工程产业链规模将进一步创造历史新高。

市场:开辟农村市场创新天地

我国广阔的市场需求是门禁行业赖以发展的沃土,尤其是进入二十一世纪以来,智能门禁系统的普及速度加快,国内门禁行业发展走上了一条快车道。我国门禁行业的发展是从引进国外先进技术开始的,随着我国科学技术"软实力"的不断提高,我国门禁行业在技术上实现了突破,不仅打破了国外门禁行业的技术壁垒,同时我国门禁行业不断探索,有了属于自己的自主知识产权。从目前来看,门禁行业依旧是一个充满活力的"朝阳产业",国内市场还尚未完全开拓,尤其是国家大力推进新农村建设等将为门禁行业的发展带来新的机遇。

应用:便携式移动门禁,人脸识别大放异彩

当前,人脸识别技术应用主要还是集中于公安、口岸和高安保等级的场所。在这些场所中,有许多需要临时限制人员出入的区域,如根据港口码头的不同泊位设置出入口,因此就需要一套可以随时移动的识别系统,以便在需要临时比对人员身份时,能做到“即时提出,即时实现”,以短的响应时间满足用户对于识别身份、防止冒充的安全需要。移动门禁识别系统中,人脸识别应用优势明显,是系统重要组成部分。

目前的人脸实时比对系统主要有两种应用模式,一是固定安装在一个实体门附近,实现门禁控制的功能;二是与监控系统相连,对摄像机中出现的人脸进行实时比对。但无论是哪一种应用,都是固定式的系统,只能在某一特定地点进行工作,一旦在另一未安装过相应系统的地点需要进行人脸比对,就必须重新设计、施工、安装和调试,形成系统后才能满足需求,无法做到“即时提出,即时实现”。如此一来,不但时效性差、成本高,而且一旦现场条件达不到施工布线的要求,这种需求就完全无法满足。移动式人脸识别系统正是为解决上述问题应运而生的。

未来:产品附加值成发展新领域

根据综合调查数据显示,2009年,国内门禁系统达到了38.4亿元左右。2010年,国内门禁系统市场规模达到了50多亿元,年增长约30%。门禁产品市场发展中已出现膨胀式发展。门禁市场已经十分成熟,不少门禁企业开始把发展目光转向提高门禁系统附加值上面。

据调查数据统计,在前端识别设备中,非接触式IC卡是绝对主流,占据了约90%以上的市场。在单个非接触式IC卡门禁系统应用销售额中,卡片和读卡器占了30%以上,而当以非接触式门禁一卡通销售主题的一卡通系统销售额中,卡片占了50%~60%的比例,国外NXP的Mifare卡及复旦微电子生产的兼容的Mifare卡已成为目前中国市场上主要配套产品。

经过近十几年的蜕变与发展,如今,门禁产品在功能开发与市场应用中都已经相当成熟。相关企业也逐渐把目光转向如何提高门禁控制系统的附加价值上,希望通过门禁系统与其他系统的整合产生更多的功能。门禁市场发展呈现百家争鸣现象,在此发展趋势中,门禁系统与视频监控系统进行整合已成为门禁厂商关注的热点。

从目前新建或改造的机场、监狱、场馆、校园的安防系统中看,门禁系统作为其中重要的子系统,已经不仅仅满足于单一的出入口控制与保护的角色,随着门禁系统网络化应用逐步得到推广,门禁系统已经从单一的子系统,开始向整合、联动其他系统的综合控制安保平台的方向发展,市场规模也将逐渐扩大。

面对门禁系统在整体安防体系中越来越居于“核心”的地位,这使得门禁系统管理的复杂程度逐渐加大,这便吸引了众多软件开发商加入到了门禁产业链中。随着大批专业IT软件人士的加入,在未来门禁系统在操作上将会更加简便、运行会更快捷、应用也会更广泛。

四、智能家居

罗马不是一天建成的。中国智能家居作为一个方兴未艾的产业,很多生产企业还处于转型期,进入发到数字化发展阶段的智能家具行业正茁壮发展着,而如何才能在众多产业链环节中掌控绝对的话语权还需要很多条件,但无论如何,有产品技术品牌的企业,一定会在这块火热的市场中拥有一席之地。

热点:电子商务成竞争热土

被广大用户所知的智能家居,电商之路似乎是一条慢热之路。纵观整个智能家居行业,拥有线上销售渠道的智能家居厂商似乎少之又少,大部分厂商的销售渠道还是采用传统的方式。智能家居电商之路何时走向成熟成为业内人士一直热议的话题。

2012年9月10日,KOTI智能家居天猫旗舰店和京东旗舰店一起盛大开业,正式开启线上销售渠道。KOTI网上旗舰店的开业,标志着KOTI品牌真正进入家庭,也更进一步诠释了KOTI以家庭为单位,定位家庭、服务家庭的品牌宗旨。未来的KOTI,将是以线上线下相结合的销售服务模式,带给客户全新的智能生活体验,新产品线的推出,也将使KOTI品牌走进千家万户,奠定更广泛的品牌基础。

电子商务日趋成熟的今天,网购已经俨然成为人们热衷的购物方式,足不出户便可买到自己想要的东西,大到家电,小到衣物,消费者都可以享受到送货上门的服务,可以感觉到,电子商务的大潮已经渗透到人们生活当中的点点滴滴,成为时代的一种主流趋势。同时也可以看出,线上渠道蕴含着无限的巨大潜力。

传统的营销方式是:国各地开设各级经销商,利用经销商的能力来销售公司的产品(这种营销模式与传统的其它产品销售一样),是目前智能家居企业采用的主要的营销模式。虽然这种销售模式在长期的实践当中获得了企业和消费者的一致认可,但是在信息化大爆炸的今天,仅仅依靠传统销售方式来进行产品的推广,就显得有些力不从心了。所以智能家居行业在电商领域亟待寻求新的突围之路。

但智能家居的特殊性决定了它不同于其它的普通产品,由于在电商领域面临着诸多的瓶颈,也导致其不能在电商领域早日步入成熟发展期。智能家居电商之路姗姗来迟的原因,笔者总结如下:一是价格因素;二是安装因素。就目前智能家居行业的现状来看,智能家居还是普遍集中在高端领域,对于普通家庭用户而言,还是远远的超出了他们的购买能力;其次,作为高科技领域的杰出代表,智能家居的复杂性导致其安装需要专业的人员来安装。用户购买一套智能家居产品,从安装到使用整个过程是相当繁琐的。

在智能家居逐步深入人心的趋势下,电商之路将会成为智能家居行业角逐的另一方热土,拥有很大的开发空间。不过,在电子商务领域寻求智能家居突围之路还是有待培育的,行业在利用电子商务带来好处的同时,还需要进一步完善自己在线下服务的模式,扩大自己在全国范围的服务网。

行业:倡导低碳节能,无线技术受宠

物联网专家、中科院院士邬贺铨表示,以前的有线智能家居虽然从上世纪九十年代末,传入中国,但是由于智能化程度不高,价格高,不能升级,维修不便等缺点,一直未获得市场认可。

直到近年来,物联网技术迅速崛起,为智能家居注入活力。在提上高科技的同时,智能家居系统更青睐无线技术。

事实上,安装无线智能家居,不仅享受到高科技带来的神奇和便利,还提倡全新的生活方式,比如低碳节能,健康环保,尤其值得一提的是,性价比较高,不需要动辄花费数十万元,只需要花少量的银子,也能过上智能生活。

举例来说,物联网控制家居设备,通过场景一键式控制,可以有效地提高效率,节省能源消耗,如离家时,一次性关闭家中全部灯具和电器,既省心,又节省电费,而且还能做到“人来灯亮,人走灯灭”。智能插座还能实时监控家中的用电数量,让主人计划用电,节约用电。

智能家居虽然实惠多多,好处连连,但是价格并非高得让人望而却步。而现在,某些物联公司根据客户需求,量身定做智能家居,并不要求对原有电器和灯具升级更新,而是只需对其进行智能化改造,在内部植入ZIGBEE芯片,在搭配网关、调光 开关 等设备,即可享受到智能家居的舒适和便利了。

标准:行业标准下半年实施颁布

为了以联盟的形式推动国内标准体系的建设及应用,目前中国智能家居产业联盟正着重撰写《智能家居标准体系》、《智能家居蓝皮书》、《智能家居发展研究报告》等文件。据统计,相关文件将于今年底出台,有望成为智能家居行业的标准依据。据了解,智能家居由于缺乏标准,物联网企业各自为政,引进国际上的不同标准的技术,直接导致智能家居产品的兼容性差,设备互联互通困难,不能实现智能家居行业的整体融合。

中国智能家居产业联盟秘书长周军则表示,由于缺乏底层核心技术,产品价格高也是制约行业发展的原因。目前国内厂商所掌握的技术大多位于网络层和应用层,缺少具有自主产权的核心产品和技术,部分底层核心技术和关键元器件仍然依靠进口,从而导致相关产品整体价位偏高。

目前,智能家居已度过了初的炒作概念阶段,目前行业正通过企业、科研院所、产业基地等多方力量,扫清行业发展道路上的“绊脚石”,促进智能家居行业步入良性发展的轨道。国内部分省份表示,从今年下半年开始,行业将逐渐以完善的产业链形式搭建起智能家居系统平台。

技术:步入集中化控制阶段

结合中国楼宇对讲产业发展,智能家居发展大致经历了四个阶段。一是主要是基于同轴线、两芯线进行家庭组网,实现灯光、窗帘控制和少量安防等功能。第二阶段是基于RS-485线、部分基干IP技术进行组网,实现可视对讲、安防等功能。第三代实现了家庭智能控制的集中化,控制主机产生,业务包括安防、控制、计量等业务。后一个阶段是物联网时代的智能家居,主要是以信息传感设备,按约定的协议把任伺物品与互联网连接起来进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位,踉踪、监控和管理,可以说,智能家居可以被看作是物联网的一种重要应用。

从应用发展现状来看,中国智能家居还在初步进入第三阶段。其存在的问题主要是缺乏规范的、统一的行业标准;产业核心技术有待突破;应用模式有待创新,产品稳定性和智能化还有待进一步提高;产业链不完整,缺乏完善的社会合作体系;跨产业的合作困难重重和市场推广力度不够。以上简要的智能家居行业现状介绍,可以作为我们生产企业在整个产业链环节中把控话语权找到突破方向。

外力:物联网应用谱写行业新篇章

物联网究竟是张什么网?目前,普通用户能享受物联网提供的哪些服务?近两年,物联网突然火了起来,风头甚至盖过互联网。特别是家电行业,物联网的概念层出不穷:物联网空调、物联网冰箱,物联网热水器都是许多卖场的热力推荐产品。逛逛大型家电卖场,这些物联网概念的家电都占领了各大家电卖场的中心“舞台”,并成为家电厂商之间差异化竞争的高地。物联网引领下的智能家居逐渐深入实际生活。

结语:

上周,大洋两岸同时发生的校园惨案引起世界的关注,校园安防成为各个国家政府建设的重点。安防行业无处不在,从校园、社区、医院到监狱等等,在智慧化城市建设道路上,安防应用深不断升入。2012世界不太好,中国也不算坏,然而,中国安防产业却在后经济危机时代,成为行业发展亮点。

标签 传感器 开关 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购

更多新闻