• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI差分放大器ADL5566可驱动高频ADC

来源:互联网
时间:2012-12-23

分享至:
Analog Devices, Inc.,的高性能信号处理解决方案和RF IC供应商,近推出一款针对高速12位到18位模数 转换器 的双通道差分放大器ADL5566。这款放大器的3dB带宽为4.5GHz,针对宽带宽、低失真和噪声性能进行了优化,实现前所未有的1000MHz时极低失真、噪声和IP3/IP2性能。此新款放大器非常适合高线性度和低噪声至关重要的应用,包括无线基础设施设备中的中频采样接收机、工业 仪器仪表 和防务电子设备。

ADL5566差分放大器支持以下频率的详细技术要求:70 MHz、100 MHz、140 MHz、250 MHz、500 MHz及1000 MHz。因此,该器件可以简化设计过程、提供高度灵活的解决方案,从而缩短上市时间、降低材料成本、减少电路板空间。该放大器具有同类的高频失真和噪声性能,使得系统设计师能够不断扩增高性能接收机设计的带宽和动态范围。此外,ADL5566差分放大器能够驱动同类的高速转换器,包括ADI公司的新款16位250 MSPS AD9467模数转换器,且对整体系统性能影响甚微或毫无影响。

ADL5566差分放大器的主要特性:

●业界HD2和HD3性能

●高截点功率线性度:200MHz时OIP3/OIP2分别为46 dBm/82.6 dBm(增益为16 dB)

●二阶/三阶失真(2 Vpp驱动200 Ω负载):200MHz时分别为–94.5 dBc/ –87.2 dBc(增益为16 dB)

●RTI噪声:1.3 nV/√ HZ(增益为16dB)

●支持单端和差分输入应用

●功耗:3.3 V时每通道70 mA;5 V时每通道80 mA

●电源电压范围:2.8 V至5.2 V(具有通道独立使能功能)

供货、报价与配套产品

标签 仪器仪表 转换器 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻