处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

微芯全新具有电池切换功能的SPI+RTCC器件出炉

微芯全新具有电池切换功能的SPI+RTCC器件出炉
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-17

Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新独立实时时钟/日历(RTCC)器件系列。MCP795WXX/BXX RTCC器件具备10 MHz SPI接口、非易失性存储器和比竞争器件性价比更高的有效功能组合。这些新器件可减少元件数量及成本,适用于智能能源(如恒温器、电表和商用制冷)、家电(如咖啡机、燃气灶和微波炉)、汽车(如仪表板控制、汽车收音机和GPS)、消费类电子(如办公设备和视频系统),以及通信市场(如收音机、无绳电话和网络系统)等应用。

MCP795WXX/BXX RTCC器件具有毫秒报警功能,以及支持极快速数据存取的10 MHz SPI接口,从而能够实现较长的MCU休眠和省电模式,电池耗电量更少。其他低功耗功能还包括仅消耗RTCC器件小电流的两个事件检测输入,但当按下开关或发生篡改系统事件时即可唤醒MCU。此外,这些器件作为一个标准产品还包括三种非易失性存储器:EEPROM、SRAM和一个惟一的ID(订购时可指定空白或预编程MAC地址),可进一步减少元件数量和降低与序列化编程相关的成本。利用自动电池切换功能提供备用电源,电源故障时间戳可记录任何电源故障的发生时间和持续时长;而且这些器件具有广泛的数字微调范围,可补偿晶振频率因温度的漂移,从而能够在广泛的温度范围内实现精确计时。在使用第二个低频晶振的设计中,引导时钟选项可在上电时提供32 kHz的时钟频率,无需使用第二个晶振

Microchip存储器产品部副总裁Randy Drwinga表示:“凭借全新的SPI RTCC器件,Microchip为客户提供了一个符合其他众多系统要求的高品质计时解决方案。我们充分发挥Microchip的核心竞争力,以更低成本将有效的功能组合集成在一个器件中,从而成功为客户带来这一系列。”

开发工具支持

MCP795XX SPI RTCC PICtail Plus子板(部件编号AC164147)将于2012年2月开始供货,届时可以通过microchipDIRECT(//www.microchip.com/get/FU5C)订购。该板可以与Microchip的Explorer 16开发板(部件编号DM240001)和PIC18 Explorer板(部件编号DM183032)配合使用,能够帮助设计人员在其应用中演示MCP795WXX/BXX RTCC器件。

封装与供货

MCP795WXX RTCC器件采用14引脚SOIC和TSSOP封装,现已供货。MCP795BXX器件将采用相同的封装,于12月中旬开始供货。它们均以10,000片批量订购。现在可通过//www.microchip.com/get/9RSL申请样片,并通过microchipDIRECT(//www.microchip.com/get/FU5C)进行批量订购。