处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞利浦展示未来照明技术:白天透明晚上发光(图)

飞利浦展示未来照明技术:白天透明晚上发光(图)
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-12-19
  • 随着 照明技术 的发展,未来回到家中后,你将不再需要打开吊灯,而只要打开窗户的照明系统。

    飞利浦 旗下Philips Lumiblade的Dietmar Thomas表示,随着OLED(有机发光二级管)技术的发展,发光的墙壁、窗户和家具将取代灯泡和LED灯。他表示:“请想象一种内部集成了透明OLED光源的窗户。白天的时候,光线可以照进房间。而在晚上,你不必打开吊灯或壁灯,而只要打开窗户的照明系统。”

    OLED的工作温度很低,只有约30度。这意味着光源可以被集成至家具,甚至“绘制”在墙壁上。Thomas表示:“OLED将开启一种全新的照明方式。未来,例如5到10年后,你可以将OLED嵌入在墙壁中。在通电后,整个墙壁将会发光。

    ▲ 可嵌入墙壁的未来照明技术

    Thomas表示:“OLED是种表面光源。其他光源都是点状光源,例如炉火、蜡烛、灯泡和LED。这是我们次不再需要单独的发光系统,整个系统都可以嵌入。”

    目前OLED光源厚度不到2毫米,尺寸为12x12厘米。Thomas预计,未来这一厚度可以减少至不到1毫米,而尺寸能达到1平方米。他表示,尽管目前OLED光源还很贵,但未来价格将大幅下降。“我预计OLED将在5年内进入大众市场,所有人都可以从宜家买到OLED系统。”

    Lumiblade是飞利浦OLED照明产品的品牌,而Thomas所在的Lumiblade创新实验室致力于向开发者介绍OLED,并帮助他们探索OLED技术的新用途。该实验室已展出了多个原型产品。

    OLED未来还可以被应用在汽车中。由于厚度小于当前的LED,因此汽车设计师将能设计出更大的车内空间,或是更紧凑的汽车。