• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔或收购英伟达 黄仁勋或将出任英特尔CEO

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-12-19

分享至:
  • 一旦对NVIDIA( 英伟达 )收购, 英特尔 有望将与微软在PC端的Win Tel联盟延续在移动领域。

    近日,有消息称,英特尔将对NVIDIA展开收购,收购后,NVIDIA负责人黄仁勋或将主管英特尔的移动芯片业务,甚至可能出任英特尔CEO。半月前,担任英特尔CEO 7年之久的欧德宁已经离职。

    目前,NVIDIA的股价表现低于业绩表现,或将成为英特尔收购的时期。相比2011年,NVIDIA股价已下跌近45%,而业绩却表现良好。今年第三季度,NVIDIA营收同比增长12.9%,净利润同比增长17.3%。

    有分析者认为,收购NVIDIA后,英特尔除将在图像处理能力方面补强外,也将通过NVIDIA基于ARM架构的Tegra芯片在平板和手机中获取市场份额。目前,Tegra是高通和联发科的有力竞争者。而英特尔除了能为NVIDIA带来资金支持外,也能给后者带来生产制造能力,让后者摆脱对台积电等芯片生产商的束缚。

    而一旦交易达成,意味着英特尔将不再一味坚持X86架构,并转向ARM架构。

    此前,由于AMD在PC市场上对英特尔的牵制,为了将核心资源投入在PC领域,英特尔曾于2006年,将采用ARM架构的XScale处理器以6亿美元价格出售。

    而现在,基于ARM架构在移动芯片领域所拥有的低功耗、低成本、开放优势以及产业规模效应,英特尔又不得不重新考虑是否回归ARM的问题。

    英特尔一直强调其在移动芯片领域的计算能力和技术优势。英特尔中国区董事总经理黄节称,其已发布的X86架构Atom Z2480处理器相当于一个四核高通芯片的计算性能。

    不过,原英特尔高管斯科特·汤普森表示,英特尔有着很好的工程团队,但问题在于,其选择的方向对移动领域而言不符合成本效益。

  • 标签 英特尔 英伟达 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

    更多新闻