• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

莱迪思半导体将在CES 2013上展示实时3D视频转换器

来源:EEWORLD
时间:2012-12-18

分享至:

美国俄勒冈州希尔斯波罗市  2012年12月17日  莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布将于1月8日至11日在拉斯维加斯举办的消费电子展(CES)上召开一个“移动应用创新”见面会,届时将展示3D Impact Media的基于低密度LatticeECP3™ FPGA的实时3D 视频 转换器 RealityBox。莱迪思展厅位于拉斯维加斯酒店东楼2980号套房。
若您希望预约一个时间来参观莱迪思展厅,探讨移动应用创新可以如何帮助您解决具体的设计难题,请点击莱迪思移动应用创新进行注册。

使用RealityBox,任何2D以及3D立体视频流可以被转换和实时显示在裸眼3D显示器上,可用于新的应用,如在公共场所的现场活动的广播或数字标牌,以往在此类场合,很少看到3D显示并且实现费用很高。

RealityBox硬件设计成支持全高清1080p分辨率,传输速率高达每秒60帧,或720p高达120帧,使用一个HDMI接口。视频流水线支持2D/S-3D 至S-3D/AS-3D转换,2D+ Z视频的实时回放和能够进行S-3D输入信号的视差分析。主体结构是输入/输出的缩放功能、视差/运动估计、时间稳定性滤波器、图像峰值、对比度、亮度调节和一个可编程的多视图发生器。硬件可用于屏障和基于透镜技术的裸眼3D显示器。所有的参数都可以自由编程,以支持不同类型的3D显示器,包括微小的视图。可以生成的视图是1024。

有竞争力的成本、高品质的3DIM转换流水线有一个可定制的内建 OSD(屏幕显示),包括收报机和可以添加到视频流的图像叠加选择。由于其灵活的设计和低延迟,以及LatticeECP3器件的低功耗,RealityBox可以用于许多不同的3D应用,包括下一代游戏机和飞行中的娱乐。在医疗应用中,RealityBox可以有助于改善深度感知,能够实施更精确的外科手术,以及在汽车上的应用,它可用于识别物体和使得驾驶更加安全。
3D Impact Media首席执行官Laurent Mueller 说道:“莱迪思创新的、低密度FPGA技术与3D Impact Media的转换IP相结合为那些想要具有成本效益,高品质转换流水线的客户创造了一个理想的产品。”
“3D Impact Media在他们的RealityBox中选择了LatticeECP3 FPGA作为处理引擎,实现的3D视觉体验,而不需要特殊的眼镜,这是令人兴奋的事,”莱迪思工业市场营销经理Kambiz Khalilian 说道, “这是莱迪思的低密度和超低密度FPGA产品广泛用于各种新应用和新市场的另一个实例。”
价格和供货情况
可以从3D Impact Media 购买RealityBox。欲了解具体价格和获取的信息,请联系sales@3dimpactmedia.com。



一种新的专为移动应用创新而设计的FPGA
在当今消费电子和移动产品设计中,往往需要在很短的产品开发周期内实现新的差异化功能,这种巨大的压力使得设计师们更多地采用标准芯片,即而使得应用处理器满负荷工作。但是,这也使设计师们面临一个两难的境地:应用处理器芯片组需要两到三年来开发,这意味着任何现在可用的处理器都是两、三年前定义的——与消费者需求的变化速度相比,这个时间太长了。
那么,消费电子和移动产品的设计师该怎么办?为了满足紧迫的开发时间要求,必须使用现成的芯片组。但是,昨天的应用处理器往往不能满足今天的市场需求。
一个解决办法是使用一个FPGA作为应用处理器的“伙伴”,使设计师们可以实现当前消费电子应用的需求而无需等到几年后新的芯片组出现。但是,直到近,这不再是一种好的选择。对消费电子设备而言,FPGA太大、太昂贵又太耗电了。然而,现在有一些FPGA如LatticeECP3、MachXO2™和iCE40™器件,专门为小尺寸、低价、功耗敏感的消费电子设备而设计。这种新型的FPGA可用作应用处理器的补充,使设计人员能够不断追求“移动应用创新”。


移动应用创新动手实验示例
在CES莱迪思展厅,参观者将有机会直接与莱迪思的高级管理人员和专业技术人员探讨设计要求,还可以观看采用Lattice各种低密度和超低密度FPGA器件的设计解决方案的演示,除了3D视频转换器外,其他的演示还包括:

• 智能传感器集线器设计,用于传感器通信管理,限度地减少应用处理器的工作负荷
• 使低成本、高品质的图像传感器可用于各种应用的MIPI CSI-2图像传感器桥接的解决方案,如家庭安防监控摄像机
• 图像传感器扩展器用于远程定位距离ISP多达10米的摄像机——这是在大屏幕电视机上增加一个摄像头的理想选择

若您希望预约一个时间来参观莱迪思展厅,并探讨移动创新可以如何帮助您解决具体的设计难题,请点击莱迪思移动应用创新进行注册。

关于3D Impact Media
3D Impact Media是一家针对裸眼3D应用的嵌入式解决方案和软件的供应商。针对各种3D的应用,3D Impact Media提供了一个完整的标准和定制产品,能够创建、转换和实现3D内容的回放,在这些应用中性能、成本和质量是非常重要的。欲了解更多信息,请访问www.3dimpactmedia.com

标签 转换器 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购

更多新闻