处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔发力SoC技术:弥补移动市场短板

英特尔发力SoC技术:弥补移动市场短板
来源:新浪科技 时间:2012-12-13

新浪科技讯 北京时间12月11日下午消息, 英特尔 目前正越来越重视 SoC (片上系统)技术,这项技术正广泛应用于智能手机和平板电脑,而这两个领域恰恰是英特尔的短板。

英特尔本周一在国际电子元件大会推出了下一代22纳米“SoC”片上系统技术。SoC技术能将一款设备的大部分核心功能集成在一片硅片上,通常用于移动设备。在移动设备上,空间和能耗的重要性会被放在一位。

英特尔高管马克·波尔(Mark Bohr)在点会议上表示:“过去,我们主要专注于开发高性能晶体管。现在,我们正在开发用途更为广泛的晶体管技术,终将它们应用于平板电脑和微型设备上。”

采用SoC的平板电脑和智能手机数量正逐年增加,这让英特尔面临严峻的挑战,因为大多数小型设备都采用竞争对手ARM的SoC。如今,英特尔正首次将其22纳米“TriGate”3D芯片技术用于SoC。英特尔表示,这种新一代3D芯片比该公司当前采用的32纳米SoC性能提升了20%至65%。

22纳米TriGate技术在今天已应用于主流的Ivy Bridge处理器中,但尚未被集成到英特尔SoC中,后者总是滞后于英特尔PC处理器的发展。Ivy Bridge处理器广泛用于Windows和苹果笔记本电脑产品。

英特尔SoC当前仍采用老一代32纳米工艺,其中就包括Windows 8平板电脑正在采用的Clover Trail芯片,以及摩托罗拉移动与联想的智能手机和其他设备采用的Medfield芯片。

由于英特尔周一的发布活动于生产技术,而不涉及具体的芯片,所以英特尔并未透露未来哪一款SoC会采用22纳米TriGate技术。

但市场研究机构Insight 64首席分析师南森·布鲁克伍德(Nathan Brookwood)表示,一个代号为“Silvermont”的设计将成为候选。传言Silvermont是基于凌动芯片架构设计的。英特尔透露,22纳米SoC技术将在2013年做好量产准备。(扬帆)