处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ST机顶盒芯片STiH225提供更快捷的机顶盒认证

ST机顶盒芯片STiH225提供更快捷的机顶盒认证
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-14

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布业界集成度的有线互动高清录像(PVR)机顶盒芯片。新产品将帮助客户大幅降低机顶盒的设计难度和制造成本,并简化认证手续。在推出新产品STiH225的同时,意法半导体还推出与之配套的参考设计。该参考设计可大幅简化符合有线电视数据传输规范(DOCSIS)和欧洲EuroDOCSIS标准的新产品设计的首次认证过程。

STiH225在一颗芯片上集成完整的互动有线机顶盒处理器和模拟/数字接口,整合了意法半导体STi7141有线机顶盒系统级芯片和配备1个以太网物理层接口的STV0130 3路输入模拟前端。在2009年1月上市时,STi7141是业界首款单片支持高清电视、100Mbit/s宽带上网(内置有线调制解调器)以及复杂数字录像功能的机顶盒芯片。

除借助 STi7141架构的优点外,STiH225还集成双核处理器,以确保机顶盒和宽带上网功能化。STiH225完全兼容STi7141软件,用户可将原产品设计轻松、快捷地移植到新平台,充分发挥DOCSIS 2.0标准和互联网协议V6的各项功能。

基于STiH225,只需增加几个元器件,即可完成一个3路输入机顶盒设计。设计人员可自由选用三个分立的有线电视调谐器芯片或者一个外观尺寸符合标准网络接口模块要求的调谐器模块。这个特性让设计人员能够缩减印刷电路板的尺寸和材料成本,研制有价格竞争力且尺寸紧凑的互动机顶盒,让消费者获得高价值的服务。

意法半导体联网家庭娱乐产品部总经理Laurent Remont表示:“新产品STiH225及采用该芯片的机顶盒参考设计让设备厂商能够在短的时间内研制出价格竞争力且功能丰富并完全符合认证标准的新产品。2009年,STi7141凭借其丰富的功能成为机顶盒市场新的参考标准,而今天新推出的STiH225再次将系统集成度提高到一个新的水平。”

STiH225主要特性:

●兼容Linux和OS21操作系统

●多视频标准解码:MPEG4/H.264/VC1、MPEG-2、SMPTE

●多音频标准处理:MPEG2/3/4、Dolby Digital (AC-3)、Dolby Digital Plus

●4个USB接口

●外接硬盘eSATA接口

●S-video/YPbPr/HDMI视频输出端口

●3路下行通道捆合,100Mbps数据速率

意法半导体正在向主要客户提供STiH225样片,预计于2012年1月投入量产。

本产品为大量订货的原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)供货,不由经销渠道销售。如果贵公司需求量大,请联系意法半导体销售处。