• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD缩减开支过冬大砍晶圆订单

来源:第一财经日报
时间:2012-12-12

分享至:

PC市场减速持续发酵。全球第二大个人电脑 (PC) 处理器制造商超微半导体 ( AMD )正准备大幅削减美国晶圆代工大厂,也是AMD老伙伴格罗方德 (Global Foundries) 所下的订单,以缩减支出、增加公司现金流。

AMD表示,已与格罗方德达成第三度合约修改,将第四季晶圆采购订单总额由原本的 5 亿美元砍至 1.15 亿美元,明年订单金额也降至 11.5 亿美元。因为此次削减计划,AMD将支付 3.2 亿美元代价,其中8000万美元当季支付,其余的明年支付。AMD预计明年下半年有望再度创造正现金流。

格罗方德原本是AMD旗下制造业务,AMD 2008年分拆了该业务,并将其命名为Foundry Company,由阿布扎比金融机构ATIC持股55.6%,AMD持股44.4%。

这并不是AMD本年度次节省开支的计划。今年10月他们就宣布全球裁员15%以度过财政困难。而在11个月以前,AMD已裁员10%。此外,上月,AMD还公布了将得州奥斯汀园区进行售后回租的计划,以获得现金来支撑芯片业务。

AMD正面临来自苹果、三星、高通以及英伟达公司的威胁,这些公司生产的ARM架构芯片使用在智能手机和平板电脑上。Mercury Research数据显示,在x86架构市场上,AMD和英特尔在第三季度的差距又有所扩大。

要命的是,一蹶不振的PC市场似乎还看不到什么希望。AMD CEO Rory Read 甚至预期,占公司业务 85% 的 PC 市场,在接下来几季仍无法复苏。

据AMD财报,今年第三财季营收为12.7亿美元,比去年同期的16.9亿美元下滑25%,净亏损为1.57亿美元,并且所持现金减少了2.79亿美元。由于在中国和欧洲市场的销售不及预期,AMD新一季度的营收下滑状态仍在持续。

标签 AMD 缩减开支 大砍晶圆订单 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购

更多新闻