处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

微芯首款仪表放大器MCP6N11提供片上校准功能

微芯首款仪表放大器MCP6N11提供片上校准功能
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-09

Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出旗下首款仪表放大器MCP6N11。全新仪表放大器采用Microchip独特的mCal技术。mCal技术是一个可实现低初始失调电压的片上校准电路,可以控制失调漂移,从而使器件在整个时间和温度范围内精度更高。MCP6N11采用低功耗CMOS工艺技术,不仅能实现低功耗,同时还提供500 kHz的增益带宽积,其硬件关断引脚更可使器件更加省电。由于MCP6N11的1.8V低工作电压,两节1.5V电池的使用寿命会更长;即使是在低电源电压情况下,其轨到轨输入和输出操作也可以全范围使用。MCP6N11仪表放大器是消费类、工业和医疗市场中信号和传感器调理和仪器仪表等应用的理想选择。

上述市场中的许多应用都要求高精度、低功耗和低电压的性能表现,MCP6N11完全能够满足这些需求。新器件的mCal技术提供了一种高精度方法,可以限度地降低随时间和温度而产生的电压漂移。此外,在指定速度和性能的条件下,该器件的低功耗运行/关断仅需更小电流,从而延长电池寿命,减少自身发热量。MCP6N11的低电压操作,以及轨到轨输入和输出提供更大动态范围,从而提高整个工作电压范围的性能表现。

Microchip模拟和接口产品部营销副总裁Bryan J. Liddiard表示:“MCP6N11以颇具竞争力的价格为需要强大性能的信号调理应用提供了创新的解决方案。mCal技术在该产品中的使用体现了Microchip对创新的一贯承诺,并继续为我们的客户带来显著的竞争优势。”

开发工具支持

Microchip的MCP6N11惠斯登电桥参考设计(部件编号ARD00354)支持MCP6N11仪表放大器。该工具可以在//www.microchip.com/get/JLR1购买。

封装与供货

MCP6N11 CMOS仪表放大器采用8引脚SOIC封装和8引脚2mm x 3mm TDFN封装,以10,000片起批量供应。现在即可通过//www.microchip.com/get/ATG7订购样片,也可以通过//www.microchip.com/get/JLR1进行批量订购。欲了解更多信息,请联络Microchip销售代表或全球授权分销商,也可浏览Microchip网站//www.microchip.com/get/KQ76。欲购买文中提及的产品,可通过microchipDIRECT购买,或联络任何Microchip授权分销伙伴。