处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Molex推出MediSpec+MPC连接器系统

Molex推出MediSpec+MPC连接器系统
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-08

全套互连产品供应商Molex公司推出MediSpec医疗塑料圆形 (Medical Plastic Circular,MPC)连接器和电缆系统,具有世界级LFH (low force helix) 触点设计,而且价格适宜,是典型医疗圆形连接器的高性能替代产品。MediSpec MPC系统为OEM厂商、电缆组件制造商、合约制造商及研究和开发专业人员提供了具有成本效益的医疗市场专用商用现货产品。其可靠的电气接口是需要多重插入应用的理想选择,并具有独特的触点设计,能够保持低插入力以便于使用。MediSpec MPC系统经持别设计,即便戴有外科手套也易于使用。

Molex医疗战略市场经理Anthony Kalaijakis表示:“在当今的医疗保健环境下,市场要求医疗设备制造商降低成本,同时继续开发出色产品,以满足日益复杂的医疗设备需求。MPC系统为制造商提供价格具有竞争力的选择,而无需牺牲包括医用导管、除纤颤器和监视器等便携和数字设备的各种类型医疗设备应用所需的高品质电气性能。”

MPC系统备有三种标准直径:小(多12个触点);中(多27个触点)和大(多50个触点),以及三种键控位置,适用于全范围医疗设备应用。其医疗级塑料外壳提供了轻量选择,可以耐受医疗行业所必须的消毒过程,而且具色码的框槽可以在多端口应用中实现简便的插配,防止误插。MPC系统还具有模块化插入设计,因而适用于利用光纤、射频、功率、流体和空气耦合的下一代医疗应用。

MediSpec MPC连接器按照AAMI-53规格生产,并兼容Molex电缆组件产品组合及用于医疗设备制造商的其它连接解决方案,适用于包括病人监护仪、诊断设备和治疗设备的一系列医疗电子系统。