处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI新一代升压充电器支持纳米级电能采集应用

TI新一代升压充电器支持纳米级电能采集应用
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-08

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出适用于能量采集的新一代电源管理集成电路 (IC)。支持纳米(超低)级电能采集的高效率升压充电器不但可管理太阳能、热电、电磁以及振动等各种能源产生的微瓦至毫瓦级电源,而且可将采集到的能量存储在包括锂离子电池与超级电容器在内的各种存储设备中。此外,该bq25504还具有保护能量存储设备不受过压或欠压影响的电路,能够在电池深度放电情况下启动系统。

例如,对于在室内光照条件下为手持设备供电的太阳能面板而言,升压充电器与线性稳压器相比,可将收集的可用能量提升30%至70%。这种效率有助于设计人员减少设计方案中的太阳能面板数量,缩减其尺寸,降低整体解决方案成本。该器件可为无线传感器网络(WSN)带来极大优势,不仅支持区域、工业、水/废弃物以及结构监控,而且充分满足消费类、高可靠性以及医疗应用的需求。

TI电源管理业务部高级副总裁Sami Kiriaki指出:“无线传感器网络相关传感器节点中的电池维护与替换成本导致其一直难以广泛推广。随着bq25504升压充电器的推出,节点自动供电,降低运营成本,使超低功耗无线传感器网络在更多应用中实现低成本,满足危险或限制区域的工业监控等应用需求。”

主要特性与优势

●330 nA(典型值)低静态电流与超过80%的高转换效率限度地提高从能量采集器收集的能量;

●功率点跟踪(MPPT)技术优化从DC采集器收集的能量,如不同光照条件下的太阳能面板与不同温度条件下的热力发电机(TEG)等;

●用户可编程设置使升压充电器IC适用于各种能源及能量存储设备,包括不同化学成分的电池或超级电容器等;

●330 mV(典型值)低冷启动电压使bq25504能够在低光下通过低电压电源启动,如单体太阳能面板与低温差TEG等;

●电池状态良好指示器可有条件地启动外部负载,保护存储设备。

工具与支持

TI 提供种类繁多的工具与支持加速超低功耗能量收集的实施,包括:

●bq25504评估板://www.ti.com.cn/tool/cn/bq25504evm-674;

●bq25504 EVM用户指南:www.ti.com/bq25504evmuser-pr。

供货情况

采用 3 毫米 x 3 毫米VQFN封装的bq25504升压转换器现已开始供货。