• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

海信数据卡采用展讯TD-LTE调制解调器

来源:新浪科技
时间:2012-11-29

分享至:
北京时间11月27日晚间消息,展讯通信(Nasdaq:SPRD)今日宣布其单芯片多模TD-LTE调制解调器SC9610被 海信 数据卡 采用,并在近一次中国移动4G 采购招标中成功中标。

基于展讯平台的海信TD-LTE上网卡中标中国移动4G采购,用于中国移动在杭州、广州、深圳等13座城市的TD-LTE扩大规模试验。

海信中标数据卡采用展讯40纳米单芯片TD-LTE调制解调器-SC9610和RF收发器-SR3500,可以工作在TD-LTE、TD-SCDMA和GSM 、模式下,而且支持Cat 3速率等级和在中国销售所要求通过的祖冲之加密算法。

TD-LTE,又称“时分长期演进”是中移动从3G TD-SCDMA到4G演进的方向和标准。截至到2012年10月,中国移动已成为国内的运营商,拥有超过7亿用户。TD-LTE 产品要求向后兼容TD-SCDMA。海信是中国移动在近期举办的阶段4G采购招标会中标的供应商之一,此次招标共采购接近3.5万部TD-LTE终端。

SC9610采用40纳米CMOS工艺,在单芯片内集成了多模通信标准,包括多频段的TD-LTE和TD-SCDMA,以及四频 EDGE/GSM/GPRS。SC9610可用于高端智能手机和数据卡等消费电子产品。展讯SC9610能达到100Mbps 下行速度和50Mbps 上行速度,支持5、10、15及20MHz信道带宽和2x2 MIMO。(林临)

关于展讯通信

展讯通信(Nasdaq:SPRD;“展讯”)致力于智能手机、功能型手机及其他消费电子产品的手机芯片平台开发,产品支持2G、3G及4G无线通讯标准。基于高集成度、高效能的芯片,搭配客户化的软件及参考方案,展讯可提供完整的交钥匙平台方案,帮助客户实现更快的设计周期,并有效降低开发成本。















标签 海信 数据卡 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻