• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联发科四核MT6589处理器解析

来源:国际财经日报
时间:2012-11-27

分享至:
联发科 MediaTek创立于1997年,是世界顶尖的IC专业设计公司。在功能机兴盛时期,联发科凭借低价功能机解决方案造就了深圳山寨机产业,甚至对世界各大知名手机厂商造成直接或间接的影响。智能机兴起之后,由于路线上的决策失误,联发科开始渐趋低迷。还好高层及时扭转方向,推出了针对Android系统的MT6575/6577等产品,再度取得市场认可。

联发科凭借"Turkey-Solution"这种"保姆式服务",将芯片和软件整合在一起,大幅降低了手机研发的技术门槛,吸引大量手机设计公司、终端厂商基于联发科芯片平台开发手机。这种做法从功能机时代一直延续到现在,成为一大特色。



随着高通、nVIDIA等厂商纷纷推出四核芯片,联发科也加快研发节奏,近日对外透了一款名为MT6589四核架构芯片,快预计明年量产。据悉,MT6589就是之前所说的MT6588,由于某些原因而更名,不过总体来讲应该相差不大。参数介绍:

关注我们:

MTK6589

架构:Cortex-A四核
制程:28nm
频率:1.0GHz~1.2GHz
内存:支持LDDR2内存
屏幕:支持720P显示分辨率
网络:支持WCDMA/TDSCDMA双网络制式
视频:支持1080P视频解码支持HDMI 3D输出
摄像头:支持1300万像素的摄像头
GPU:PowerVR SGX 544,三角形输出率为55M/S,像素填充率为1600M/S

Cortex-A7

ARM Cortex-A7处理器隶属于Cortex-A系列,基于ARMv7-A架构,它的特点是在保证性能的基础上提供了出色的低功耗表现。




Cortex-A7架构

Cortex-A7处理器的体系结构和功能集与Cortex-A15处理器完全相同,不同这处在于,Cortex-A7 处理器的微体系结构侧重于提供能效,因此这两种处理器可在big.LITTLE(大小核大小核心伴侣结构)配置中协同工作,从而提供高性能与超低功耗的终极组合。单个Cortex-A7处理器的能源效率是ARM Cortex-A8处理器的5倍,性能提升50%,而尺寸仅为后者的五分之一。





Cortex-A7与A8性能表现对比

Imagination PowerVR SGX 544

Imagination新一代移动图形核心PowerVR SGX5XT(包含530/535/540/543/544)属于第五代PowerVR产品。采用统一架构,支持DX9,SM3.0,OpenGL 2.0,依然使用先进的TBR渲染模式,支持H264硬解码。



PowerVR SGX544隶属于Imagination PowerVR Series5XT家族,也是该系列的第二名成员,基于第二代通用可扩展着色引擎(USSE2),支持2D、3D、GPGPU处理,既可以配置为高性能4管线的单核心,也能够灵活地配置为双核心到16核心(8-64管线),不过实际应用中考虑到功耗一般不会太多。

产品定位

根据以往经验,MT6589将会替代MT6577成为明年的主流配置,而价格则会在100-200美元,主要面向的是低价四核智能手机市场。产品上市之后,将会对目前的四核格局形成一定冲击,进一步压缩国产智能手机的市场价格。



另外,高通也面向入门级市场推出了MSM8225Q/8625Q处理器,不过它采用的是A5架构,并且只支持720p视频解码,性能优势不明显,对MT6589威胁不大。

应用实例

近日曝光了联想旗下一款疑为MT6589的手机,具体型号未知。根据截图大体可看出,该机配备MT6589处理器,频率为1.2GHz,图形核心是300MHz的SGX544MP,拥有1GB RAM内存,搭载960X540分辨率的屏幕,另外还支持TD-SCDMA,支持双卡。





疑似联想MT6589新机





联想MT6589新机详细信息

另外,据传TCL和金立手机也已经开始了联发科MTK6589四核手机的规划,甚至将可能早于联想上市。可以想象,明年四核手机在千元价位将会成为主流。








































































标签 联发科 MT6589 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻