• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iPad和iPhone主导感恩节期间网络流量

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-11-27

分享至:
  • OFweek 电子工程 网,北京时间2012年11月26日讯 -- 据外电消息, iPad 和 iPhone 所占网络流量比例明显主导了忙碌的感恩节和黑色星期五购物节。

    IBM Digital Analytics Benchmark这份报告告诉我们:

    ● 网络购物:24%的消费者使用移动设备访问零售商网站进行网络采购,而2011年这一比例仅为14.3%。手机销售比例从2011年的9.8%增加到16%还多。

    ● iPad方面:iPad产生的流量比其他任何平板电脑或智能手机都多,占网上购物流量的近10%。其次是iPhone和Android,分别占8.7%和5.5%。iPad以88.3%的比例主导平板电脑上网流量;其次是Noble Nook,占3.1%;接下来是Amazon Kindle,占2.4%;而Samsung Galaxy占1.8%。

    IBM Digital Analytics Benchmark 对iPhone和iPad的信息分析是非常可靠的。作为业界基于云计算的网络分析平台,该公司每天跟踪超过一百万的电子商务交易,分析全国500家零售商的原始数据流量。

    苹果公司和Tim Cook得为这份IBM的报告欢呼雀跃啦!对苹果管理层和员工来说,这是2012感恩节周末的一种美妙的结束方式。

    (译/Sofia)

  • 标签 iPad iPhone 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

    更多新闻