处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Atmel新型有源手写笔解决方案变革触摸用户体验

Atmel新型有源手写笔解决方案变革触摸用户体验
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-04

微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布推出用于平板电脑和智能手机的有源手写笔解决方案maXStylus,新系列结合助力现今数百万计智能手机和平板电脑的爱特梅尔业界的maXTouch解决方案, 同时提供触摸和手写笔功能,实现无与伦比的人机界面。这项称作多重感测(multiSense) 的功能,能够实现先进的手势检测,例如缩放同时进行书写和滚动;翻页同时滚动;以及选择工具或内容。

maXStylus系列设计用于提供精确的高分辨率书写体验,可以使用纤细的1mm笔尖,具有出色的精度和+/- 0.25mm的线性度、先进的手势动作、掌压抑制和带有256个压力等级的压力感应能力,以增强书写/拖放体验。该系列还支持双机械按键,实现专为终端客户量身定做的可定制特性。爱特梅尔mXTS100是此系列中的首个解决方案样品,可以完美配合maXTouch E 系列和未来的maXTouch解决方案。

maXStylus系列也利用了爱特梅尔生态系统(eco-system)和软件合作伙伴。作为微软的合作工程设计伙伴,mXTS100支持Windows 8和发布的安卓(Android) 4.0 “冰淇淋三明治”(Ice Cream Sandwich)操作系统。

现有传统解决方案需要使用两个单独的传感器来实现手写笔和手指触摸这两项功能。采用爱特梅尔maXStylus解决方案,OEM厂商可以使用一个传感器来同时实现手写笔和手指触摸操作,从而简化系统设计并且降低整体系统成本。通过使用获奖的maXTouch技术,可将触摸和手写笔功能添加到设计中,新系列还可缩短总体上市时间。

IHS监视器和平板电脑研究总监Rhoda Alexander表示:“随着媒体平板电脑转向包括更多以创造为导向的应用,以及Windows 8操作系统集成触摸友好的架构,手写笔将成为一个重要的触摸组件。手写笔解决方案允许用户从过去的手指输入转向更多特定的触摸点,从而大幅提升拖放、书写和屏幕导航操作,并为戴手套手指提供了可替代的输入方式。在亚洲,手写能力对于字符识别尤其重要,并且是许多教育业市场的必备功能。随着快速增长的平板电脑和智能手机市场对手写笔功能的需求增加,企业提供精心设计的低价手写笔解决方案,便拥有从这一快速增长的领域获利的有利条件。”

爱特梅尔公司触摸产品高级营销总监Jon Kiachian称:“爱特梅尔作为触摸技术市场的,将继续提供对于任何触摸设计均至关重要的合适特性,如前所未有的多重感测功能。客户现在需要手写笔支持,而能够成为率先为这个快速增长的领域提供性能的成本优化手写笔解决方案的企业之一,我们感到非常兴奋。”

爱特梅尔将于2011年11月向主要客户提供mXTS100样品,并于2012年季付运量产产品。