处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

诺基亚跨平台地图应用Here试用(多图)

诺基亚跨平台地图应用Here试用(多图)
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-11-15
  • 在 iOS 6中苹果融入了自己的 地图应用 ,在这张愈演愈烈的地图大战中微软欲借助Bing一展宏图,而Google则通过自己的研发的地图工具来巩固自己的市场位置,苹果是新加入的生鲜力量,而Nokia依然在背后默默的发展,而Nokia今天正式推出了跨平台工具HERE,打破了各个平台各自为战的局面,能够让你实现跨平台在微软,苹果和 Google的平台上同时使用Nokia的地图应用,并且提供HTML5版本能够让所有的人在任何的地方都能够直接享受地图的便利。

    目前这款产品名为HERE,目前已经在iOS平台上以应用的方式出现,在Android平台上提供了相应的API,在Firefox OS上提供了一个开发工具,同时任何人在任何地方都能够通过HTML5进行访问。

    除了跨平台的“HERE”之外今天Nokia还发布了“LiveSight” ,一个能够让地图呈现3D效果的工具,Nokia对此称:“精确,直观的增强现实体验”。LiveSight首次应用在Nokia的Lumia设备的City Lens上。

    下面是各个平台的产品显示

    Chrome:

    在Chrome上的进入界面

    呼出菜单

    城市热点分布图

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 19278次
    2 1N4001 0.19MB 15232次
    3 DAC1220E 0.95MB 13349次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13321次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11426次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 9057次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 6766次
    8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6536次
    9 DS1337U+ 0.28MB 6499次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6437次