• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Spansion宣布推出业界首款45nm 8Gb NOR闪存

来源:EEWORLD
时间:2012-11-15

分享至:

美国加利福尼亚州圣何塞,2012年11月13日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出其的LED驱动器IC产品系列,该系列器件针对消费类、商用及工业照明应用而设计。新推出的LYTSwitch™ IC产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。

LYTSwitch IC将PFC和恒流(CC)集成到单个 开关 级中,这样能将典型应用中的效率提高到90%以上,使功率因数大于0.95,并轻松满足EN61000-3-2C对总谐波失真(THD)的要求。设计经优化后THD可低于10%。集成式单级 转换器 拓扑结构还可省去高压大容量电解电容,从而大幅延长驱动器的使用寿命,即使是在高环境温度下寿命也能得以延长。精确的初级侧控制可使驱动器获得真正严格的恒流性能,在不同负载下、更宽温度范围内和制造差异下的恒流调整率要优于+/-5%,因此能获得更严格的设计裕量并降低系统成本。132 kHz的高开关频率意味着,可以在空间受限的灯泡应用中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,同时频率抖动还可确保降低EMI滤波器的设计要求。LYTSwitch器件可以提供Power Integrations产品所具有的所有常见安全功能,其中包括过压、过流及过热保护。

LYTSwitch系列LED驱动器IC与前沿及后沿可控硅调光器配合使用,可实现出色的调光性能,即使在低导通角下也能轻松达到NEMA SSL6标准。驱动器的启动速度非常快,通常不到500毫秒,即使在开启10%的光输出量时其启动速度也同样很快。使用LYTSwitch IC设计的灯泡能够以与关断时几乎一样的调光角导通,这从实质上消除了突然变亮现象。此外,可控硅调光中的死区也被消除,这是因为LYTSwitch控制器可以确保在调光器一开始工作时就立即进行调光。

Power Integrations高级产品营销经理Andrew Smith表示:“使用LYTSwitch IC可以设计出体积更小、使用寿命更长的照明灯,它的适用范围非常广泛,包括消费类灯泡、商用照明和T8灯管、工业照明、高棚灯以及户外照明。在不同工作条件下的精确恒流性能可极大简化设计并降低成本,同时确保照明灯提供均匀一致的光输出。”

LYTSwitch IC样品现在以eSIP-7C(E封装)和eSIP-7F(L封装)供货,基于10,000片的订货量每片单价为0.70至1.60美元。参考设计(包括与Cree联合开发的PAR-38灯设计)可从以下网址下载://www.powerint.com/en/design-support/reference-designs/design-examples。此外,Power Integrations网址上还提供产品数据手册和产品介绍视频://www.powerint.com/products/lytswitch-family/lytswitch。


标签 转换器 开关 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购

更多新闻