• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AT&T拟建4万多个基站 将LTE网络覆盖3亿用户

来源: CCTIME飞象网
时间:2012-11-14

分享至:

据国外媒体报道,AT&T移动日前公布了一项耗资数十亿美元的项目,这一名为“项目速率IP(Project Velocity IP 或VIP)”的项目表明,该公司将于2014年底将其 LTE 网络覆盖人口扩大至3亿,并在其网络上部署1万多个新的 宏蜂窝 、4万个 小型蜂窝 和1000个分布式天线系统(DAS)。

这一计划(其中还包括几个有线项目)还需要AT&T用上此前通过40个交易(许多发生在二级频谱市场)收购的频谱,外加公司原有的30MHzWCS频谱。

AT&T在今天上午的投资者会议上披露了VIP项目的详细内容。AT&T公司技术和网络运营部高级执行副总裁约翰·多诺万(JohnDonovan)对公司现有的无线网络大加赞赏,并表示,该公司将其LTE网络覆盖人口扩大至3亿的计划将包括一个“致密化”的网络,这意味着AT&T将通过新的宏蜂窝、小型蜂窝和分布式天线系统提高频谱效率、建设更具成本效益的无线接入网络并改善室内覆盖情况。他补充说,这种致密化也将适用于LTE语音传输。

多诺万表示:“我们的小型蜂窝策略非常积极。我们不止部署LTE小型蜂窝,而且采用其他技术,如UMTS和HSPA+。”多诺万指出,小型蜂窝的部署工作将于本季度开始(首先是现场应用),而更广泛的部署将于2013年季度进行。他还表示,LTE和Wi-Fi小型蜂窝的部署计划在2014年开始。

AT&T还谈到了公司扩大其移动业务的相关计划。AT&T移动首席执行官拉尔夫·德拉维加(RalphdelaVega)表示,该公司认为它能够使无线平台的作用(收入增加)化,并专注于四种关键产品和服务,其中一种产品是AT&T的“数字生活”(Digital Life)家庭安全和自动化服务——AT&T计划在2013年初推出。德拉维加指出,家庭安全和自动化业务是一项价值达180亿美元的产业,他认为这项业务的利润率在35%-40%之间。

第二个增长领域是室内移动解决方案——AT&T目前提供使用无线网络而不是陆上线路进行通话的家庭电话服务。德拉维加表示,未来这一产品的升级可以让消通过与家人通话的计划分享无线时长。AT&T公司近将该服务扩大至全国,并计划将数据和语音同时纳入服务范围。

第三个增长领域是移动支付。德拉维加高度赞扬了该公司在Isis(与T-Mobile美国和VerizonWireless共同组建的移动支付企业)中的作用。他指出,该合资企业为2亿多无线用户提供接入服务,并已经开始在犹他州的盐湖城和德克萨斯州的奥斯汀市​​进行市场试运行。

第四个增长领域是联网汽车。德拉维加表示,到2016年,预计将有53%的新车入网。他暗示,AT&T已经签署了几项与此有关的重要协议,但拒绝透露更多细节。

标签 AT&T; 宏蜂窝 小型蜂窝 LTE Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻