• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Q3全球PC芯片出货量下降约9% 英特尔蚕食AMD

来源:腾讯科技
时间:2012-11-09

分享至:

据国外媒体报道,市场研究公司Mercury Research称,第三季度 英特尔 在 PC芯片 市场上蚕食了 AMD 市场份额,但PC芯片出货量大幅下跌。 Mercury Research首席分析师迪恩·麦克卡隆(Dean McCarron)说,第三季度全球PC芯片出货量下跌约9%,是自2001年第 一季度以来PC芯片市场表现第二差的季度。

第三季度英特尔PC芯片市场份额由去年同期的80.6%增长至83%,AMD市场份额由18.8%下跌至16%,威盛市场份额为0.6%。

麦克卡隆表示,不确定的经济环境和PC需求放缓影响了PC芯片出货量。主要计算机厂商减少了PC元器件采购量,英特尔和AMD的芯片出货量均出现下滑。麦克卡隆说,“AMD受到的影响比英特尔更大,两家公司的出货量都出现下降。”

Mercury Research称,AMD和英特尔的移动芯片出货量下降了5%左右,英特尔针对AMD市场份额的增长主要来自桌面处理器,主要因素是Ivy Bridge架构酷睿处理器和积极的价格。英特尔4月份发布了首款桌面版Ivy Bridge芯片,然后发布了移动版。

PC需求滑坡的原因是人们购买iPad等平板电脑完成计算任务。市场研究公司IDC称,第三季度全球PC出货量同比减少8.6%。超极本没有能刺激PC销售。分析师曾表示,微软上个月末发布的Windows 8可能刺激PC销售。

由于包括返校销售季在内,传统上第三季度是PC销售旺季。麦克卡隆说,但第三季度PC芯片出货量环比第二季度减少了4%。

AMD桌面PC芯片业务相对强劲,在PC市场开始下滑之际推出了代号为Trinity的新款芯片。AMD刚刚淘汰了Llano芯片,Trinity出货量尚未大幅增加。

由于PC市场滑坡,第四季度AMD和英特尔日子仍然不好过。麦克卡隆称,“关键在于宏观经济形势,未来数个季度宏观经济形势不容乐观。”

芯片市场的复苏还依赖于PC购买趋势,第四季度形势不会好转。麦克卡隆说,“希望明年情况会有所改观。”

PC市场滑坡还影响了AMD和英特尔的利润,近一个财季两家公司的PC芯片营收都出现下滑。AMD和英特尔还面临着来自苹果、三星、高通和英伟达等公司越来越激烈的竞争。Mercury Research的报告不包括ARM芯片,因为ARM芯片不被认为是PC芯片。















标签 PC芯片 英特尔 AMD 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻