处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

谷歌眼镜弱爆了!看三星的意念控制物体新技术

谷歌眼镜弱爆了!看三星的意念控制物体新技术
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-11-07
  • 如果你看过X战警想必一定知道X博士,他能够通过自己的意识控制人和事物,而根据Patent Bolt报道近 三星 获得的专利中有望将这个梦想变成现实,专利中提供了在神经活动检测器的帮助下让消费者通过自己大脑的意识来控制电子设备。这项技术目前三星正在研制过程中,能够检测EEG, EOG和EMG等神经传导的微弱电信号,并且进行翻译并正确理解用户的意图。如果这样技术得以成功,将于Google的Project Glass造成很大的冲击。

    在这份专利中还这样写到:“电子信号可以通过线缆或者无线信号的方式进行传输,通过神经信号的放大,然后和之前预存的信号动作库进行匹配,然后就能知道你所需要的意图动作,相同的EEG信号匹配之后就能会被操作。”一旦信号源得到确认,就可以实现“打开文件”“关闭文件”“点击”“复制”“删除”等相关操作。

    同时这项技术专利中还描述了有点类似于Google Glass的屏幕追踪技术,能够让屏幕上的鼠标随着你的视线进行移动。在这份技术文档中这样写到:“两束光射到用户的瞳孔中,然后进行追踪,然后将反馈的数据进行转换并和屏幕上的鼠标进行对接同步。”