处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安防论剑 HD-SDI未来市场发展引起热议

安防论剑 HD-SDI未来市场发展引起热议
来源:慧聪安防网 时间:2012-11-03

HD-SDI对于安防人来讲并不陌生,两年前,随着高清摄像机的兴起,在模拟与高清开始角逐的大战中,HD-SDI技术作为外来客“趁机”打入安防市场,并以独特的优势抢占一方领土。随着网络高清摄像机的迅猛发展,业界开始对HD-SDI的前途与命运产生分歧,有人认为HD-SDI前景大好,终会成就一方霸业;有人认为随着安防网络化发展的必然趋势,HD-SDI将很难有所作为;也有人认为HD-SDI将和网络高清摄像机和谐发展,携手前进。近日,针对此问题,业界更是展开了一场大辩论,那么,HD-SDI终将会如何发展?

安防论剑 HD-SDI未来发展引热议

正方:HD-SDI必将有所作为

对于HD-SDI,安防业界人士对其的感情很复杂,俗话说“人无完人,金无赤足”,HD-SDI同样如此,即使它拥有模拟和网络摄像机不所具备的独特优势,但其同样拥有两者不所具备的劣势。例如,传输距离短、造价高等缺陷,但即使如此,钟爱HD-SDI的安防人,依然看好其在安防的大好前景。

他们认为,随着技术的进步,HD-SDI发展中的瓶颈问题逐步被改善。比如,长距离传输问题,HD-SDI长传输距离由100米左右提升到了160米,有的厂家甚至提出到200米。另外,新技术的使用,使HD-SDI通过缆线材质传输时的抗干扰能力,得到很大的提高。而HDCCTV标准的出现,可以很好地解决数字编码影像信号格式与不同品牌HD-SDI设备间接口的兼容性问题。这些问题的解决,极大地推动了HD-SDI在安防工程中的使用。

此外,对于HD-SDI的高造价、高费用问题,随着相关技术的升级,多家芯片厂家将陆续推出HD-SDI的一些新器件,比如,多路SDI信号的接受器件,该器件的面世,将极大地减小PCB的面积、减小多路设备的体积,降低功耗,将大副地降低设备的成本。

后,部分厂家已经推出的完整体系的HD-SDI产品:HD-SDI摄像机、HD-SDI编码器(卡)、HD-SDI视频服务器、HD-SDI光端机、HD-SDI矩阵、HD-SDI 转换器 、HD-SDI硬盘录像机等,成熟的配套产品也将大大促进HD-SDI的发展。

因此,看好HD-SDI发展的安防人相信随着技术和配套产品的升级和改造,HD-SDI终会迎来美好的明天。

反方:HD-SDI只是过渡产品

并不是所有的人都看好HD-SDI的发展,对于HD-SDI的传输和存储等问题,很多人还是持保守态度,认为其只是模拟与网络竞争中的过渡产品而已,短期内,它将很难替代IP高清,有所作为。

据2011年有关媒体对网络摄像机市场规模的调查报告显示,2010年国内整体摄像机市场规模约为107.63亿元人民币,其中模拟摄像机市场规模约为85.53亿元人民币,占整体摄像机市场规模的79%左右;而百万像素网络摄像机的市场规模约为12.2亿元人民币,占整体摄像机市场规模的11.3%。

此次调查同时对HD-SDI的市场应用情况进行了调查,但就调查数据显示,HD-SDI摄像机产品的销售额并没有明显的增长,原因可能是其市场认知度仍较为有限,同时HD-SDI还有未经压缩的巨大数据量存储和传输距离上的问题。首先,HD-SDI传输方式不够丰富。HD-SDI目前在监控上只能使用同轴 电缆 、光端机和光纤传输,只有电视台才会用到数字微波发射来传输,而这样就要建一个很高的发射塔,这在监控系统里面是不可能应用的。

其次,后端与其他配套不丰富,使用受限。HD-SDI和以往的模拟监控系统结构相似,无法和后端其他的应用相配套并进行二次开发。

行业人士认为,两年的发展,HD-cctv并没有快速的发展起来,并非技术的问题,主要是应用上存在的巨大问题。HD-cctv的产品如HD-cctv摄像机、DVR等将不会对整体安防行业向网络化发展产生重大的影响,只将会在局部应用场景下对网络视频监控进行补充。

因此,反方认为HD-SDI在安防市场的道路非常坎坷,短期内很难有所成就。

中立:HD-SDI和IP高清将和谐前进

也有人认为HD-SDI和IP高清各有千秋,在未来的角逐中,他们将平分秋色,各有特色。既不会出现IP高清代替HD-SDI的局面,HD-SDI也不会逐渐消失匿迹,二者会相辅相成,在安防市场上共生共存。例如,佳信捷工程部工程师杨富认为:对于IP和HD-SDI两种不同的技术来说,瑕瑜互见,都不可能独占鳌头,这两种技术将来会朝着混合使用的方向发展,互不冲突,市场发展决定它们将在一定的时期和范围内共存。万佳安销售部总监陈茂芝同样有此感慨:HD-SDI高清视频监控烽烟再起,不过HD-SDI和IP高清监控仍然各有所长,它们各自有着自己的典型应用,相互之间不是你死我活的比拼,而是互为补充的。

那么安防行业从事HD-SDI相关产品的企业是如何看待HD-SDI的未来发展呢?慧聪安防网特采访了相关企业,看看他们眼中的HD-SDI到底会有怎样的未来。

汉邦高科:“成本定价法”突破SDI停滞不前障碍

自SDI产品问世以来,很多企业将注意力转移到该产品的研发上来,汉邦高科也不例外。据了解,汉邦高科目前已将三分之一的研发团队用于SDI相关产品的研发,作为一个新兴的市场,汉邦高科为何会对此市场投以如此大的力量和热情呢?北京汉邦高科数字技术股份有限公司总经理刘毅说,“我们要做SDI市场引领者,这是行业的使命,也是汉邦高科作为民族品牌应该履行的使命。”

就业内关于IP高清与SDI高清的讨论来看,目前受争议的是SDI高清产品的配套问题以及价格问题。刘毅表示,目前SDI高清产品的价格比IP高清要高,这确实会给SDI市场的推广形成障碍,但这并不是SDI高清市场不被看好的原因。“在我看来,IP高清是民用级的高清解决方案,而SDI高清则是企业级的高清解决方案,两者是互补的关系。”

为解决SDI高清市场的这两大难题,汉邦高科提出了自己的应用方案。首先,在技术层面上,汉邦高科推出了包括HD-SDI摄像机、HD-SDI光端机、HD-SDI硬盘录像机、HD-SDI矩阵等在内的一整套解决方案,目前这一系列产品已经面向市场应用。

其次,在产品推广方面,刘毅说,在目前IP高清呼声比较高的情况下,汉邦高科“SDI高清引领者的使命”也促使其打破传统的定价策略,针对高清SDI产品采取了“成本定价法”的策略,以突破高清SDI市场阻滞不前的障碍。他解释说,成本定价法并不等同于成本销售,但是也不会依据市面上其他厂商高清SDI产品的利润来进行定价,而是根据目前SDI高清价格上的劣势来制定价格的方案。他说,“这并不等同于价格战,而且更重要的是,汉邦将以一个合理的利润来推动SDI市场的推广和销售。”

第三,在市场推广方面,尤其是新产品的推广上,企业必须有能力缩短中间的传递环节,直接面对终用户,以更快的进行产品改进和完善,这也就要求企业必须有自己的营销团队,能够把本身的新品动态快速的传递给用户。刘毅说,汉邦在全国有二三十个办事处,可以很快的将信息传递给集成商和甲方,对他们进行SDI产品的培训交流,并且能够得到来自线的反馈声音。

因此,汉邦高科认为,SDI的这些瓶颈问题得到了解决,SDI的美好发展前景就不言而喻了。

同为数码:HD-SDI前景光明

较早进军HD-SDI领域的深圳市同为数码科技有限公司也认为HD-SDI的前景十分明朗。据同为产品部经理叶飞雄介绍,同为曾经做过HD-SDI和IP高清产品成本的调研和对比。在前段镜头和后端存储相同的前提下,传输视频图像的路数越少,IP高清的成本相对较低;相反,路数越多,HD-SDI的成本便比IP高清要低很多。因此,HD-SDI的成本并不是一定比IP高清要高很多。

对于影响HD-SDI发展的传输和存储问题,叶飞雄表示,同为认为这并不能成为影响HD-SDI发展的障碍。对于传输的线缆造价问题,和网线相比可能价格要高,但短距离传输并不会有很高的造价。而远距离传输采用的光端机,价格之所以高是因为现阶段其市场现有产量较小,规模应用不广,但其一旦进入批量生产的阶段,价格便会下降。对于存储问题,叶飞雄也表示,可以提升HD-SDI硬盘的存储容量。同为也针对此问题,提出了自己的解决方案,采用本地存储时,可以运用DVR磁盘拓展柜;另外HD-SDI可以借鉴IP高清的存储方式,通过网络传输,进行后端的存储。因此,这些问题解决了,同为认为HD-SDI的发展前景还是十分光明的。

惠智光达:HD-SDI前行需要升级附件

近两年来,HD-SDI之所以没被大量普及,或许与它高成本,高运行费用有着不可分割的关系。北京惠智光达科技有限公司总经理韩立涛认为:短时间内HD-SDI或许不会在安防行业占据主流地位,其可能只是网络高清的辅助产品。韩立涛认为,用户对HD-SDI技术和成本的接受程度是促进其发展的关键因素。制约HD-SDI发展的关键因素之一便是传输距离问题,目前,HD-SDI摄像机的传输距离大约是100米,如果要传输的更远就需要借助光端机。由于HD-SDI光端机的产量少,致使其价格很高,这也是影响HD-SDI推广的重要原因,据韩立涛介绍,针对此问题,惠智光达经过调研和研发,推出了3款适合高清传输的光端机。

高清延长器是惠智光达专门针对HD-SDI运用同轴电缆只能短距离传输而升级研发的技术,其可以相对延长传输的距离,但是有特定的适用环境,不适合长距离传输。虽然未能从根本上解决问题,但其可以相对减低HD-SDI系统的成本造价。另一种技术便是HD-SDI光端机,此技术主要应用于传输距离较远的环境,采用光缆传输,对解决HD-SDI的传输起到很好的过渡作用。还有一种技术便是模拟+高清混合光端机的研发,该技术可以解决由模拟向高清升级改造的传输问题,实现高清效果。惠智光达的3种光端机和传统的光端机价格相比有所下降,这样就相应降低了HD-SDI系统的成本问题。

尺有所长 HD-SDI发展任重道远

HD-SDI进入安防行业的2年来,其发展备受业界瞩目,虽然其未能在安防市场上大展拳脚,但其给安防行业带来的活力和冲击力也让很多安防人倍加喜爱。看好其发展前景的人认为,随着技术的升级和发展,HD-SDI终将迎来属于自己的美好明天;也有人认为,其自身的局限性,很难在安防领域有所作为,终可能只是网络高清的附属产品;但也有人认为HD-SDI和网络高清终会和谐发展,互补互助。

对此,慧聪安防网高级顾问向良壁先生表示,HD-SDI在广电行业的运用比安防行业要得心应手很多,这主要是摄制时图像传输距离较近,需要存储的资料远远低于监控所需的资料,虽然其在安防一些特殊环境的应用有着十分突出的优势,但目前其发展还面临很多困难,如果传输和存储技术有大的突破,HD-SDI技术才会有自己的发展前景。但整体来说,HD-SDI的发展并不那么乐观。

HD-SDI的优势让模拟和网络高清望尘莫及,但是它的缺陷也是阻碍其在安防行业大展拳脚的壁垒,到底HD-SDI能否在竞争激烈的安防市场中迎来属于自己的美好明天?我们拭目以待。