处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

通讯和汽车推动IC市场

通讯和汽车推动IC市场
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-10-29
  • 通讯 和 汽车 推动 IC 市场,IC Insights如是说

    OFweek 电子工程 2012年10月26日:据IC Insights研究,预计2016年通讯和汽车IC市场增长速度将超过IC市场总增长速度。

    预计从2011年到2016年通讯IC市场的年复合增长率为14.1%,几乎是本期间总IC市场年复合增长率7.4%的两倍。与此同时,汽车IC市场也有望超过IC市场总增长速度,平均每年以9.0%的速度增长。

    相比于2011年,预计2016年通讯IC市场增长94%,将达到近1600亿美元。同时2012年亚太地区通讯IC市场占总通讯IC市场的61%,比2011年增长59%。

    而全球人口老龄化推动了对家庭医疗保健和医疗应用程序的工业IC市场需求。预计2012年模拟IC市场占总工业IC市场的45%,预计到2016年将成为工业IC市场的市场。

    预计全球政府/军事IC市场将达到24.6亿美元,但仅占2016年总IC市场的0.7%,与2011年所占比率相同。

    2016年计算机IC市场将占总IC市场的34.0%,低于2011年的41.7%。计算机内存市场会有12%的跌幅,会导致计算机IC市场在2012年下降9%,这是连续第二年的下降。

    2011年到2016年,消费性IC市场的年复合增长率为1.9%,是所有终端使用类别中增长慢的,占不到5.5%的总IC市场。日本,曾经是消费性电子产品业务的中心,预计在2012年,将占有不到一半(22%)的消费性IC市场,而亚太地区为(50%)。

    译者/ Emily