• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

OLED照明的光效可否超过LED

来源:21IC
时间:2012-10-29

分享至:

有机EL 照明 厂商的田元生在有机EL技术国际研讨会“O LED s World Summit 2012”上发表演讲称,“理论上,有机EL的发光效率与LED相同。而有机LED照明器具的效率可以大幅超过LED”。他表示,有机EL元件在理论上同样可实现高达249lm/W的发光效率。

据其介绍,白色发光有机EL元件的发光效率的理论界限值“在色温为4000K并采用单层发光构造时为249lm/W,采用串联构造时为184lm/W”。理论界限值是假设光提取效率及内外量子效率全部为100%时的发光效率。而白色LED的发光效率理论界限值为260lm/W左右。有机EL采用单层发光构造的话,发光效率同样可以接近这一数值。有机EL又被称为有机发光二极管(organic LED, OLED ),从发光原理上来说与LED并无根本差别。从这一点而言,二者的发光效率理论值接近并不奇怪。

在此前实际制作的有机EL元件中,曾经出现过内量子效率接近100%的例子,但光提取效率多只有60%左右,尚未为提高至100%铺平理论道路。

而且,田元生在比较有机EL和LED的照明器具时表示,“即便采用目前的有机EL技术,照明器具的发光效率也可与LED照明一争高低”。田元生援引美国能源部(DOE)2010年3月公布的LED技术调查报告书《DOE MultiyearPlan》指出,“(2009年之前)LED照明的发光效率只有LED光源(封装)的32.3%”注1)。照明器具裸露出LED光源的话,会对眼睛造成伤害,为防止这一点而采用的扩散板等会导致发光效率下降。而有机EL照明经常将发光面板直接作为照明器具使用,很少会造成发光效率大幅降低。

注1)但DOE的这份报告书列示的未来开发目标是,将LED照明器具的发光效率提高至LED光源的62.9%。

标签 OLED 照明 LED 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻