处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英国芯片设计公司ARM赢得智能手机大战

英国芯片设计公司ARM赢得智能手机大战
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-10-26
  • 北京时间10月24日消息,据国外媒体报道,英国芯片设计公司 ARM 已经赢得了 智能手机 大战。投资者不可避免想知道ARM的未来。

    ARM当地时间周二发布了利润增长22%的第三季度财报,打消了业内对其增长减速的担忧。创记录的订单量也有助于推动ARM股价上涨了7.7%。尽管 英特尔 感受到了 PC 销售滑坡的寒意,ARM在快速增长的智能手机和 平板电脑 市场上的主导地位支持其37倍的市盈率。

    移动设备市场增长的动力尚未枯竭。ARM在智能手机芯片市场上的份额已经超过95%,智能手机普及率还在不断提高,越来越多的消费者在放弃笔记本,转向平板电脑。市场研究公司Bernstein估计,到2015年,移动设备市场每年将增长逾10%。智能手机芯片的价格也没有像部分分析师预期的那样下跌。随着芯片转向性能更高的Cortex-A处理器内核,ARM的专利费税率在上涨。每片芯片的专利费由4.43美分上涨至4.85美分。

    鉴于市盈率是英特尔的逾3倍,ARM需要证明它能够找到新市场。ARM认为,随着时间推移,它能够挑战英特尔在PC和服务器芯片领域的垄断地位。但是,在大多数软件支持X86芯片的情况下,说服用户选择配置ARM芯片的PC还是相当困难的。Bernstein分析师皮埃尔•费拉古(Pierre Ferragu)表示,手机和平板电脑芯片市场规模约为200亿美元,ARM能够占领的PC和服务器芯片市场价值100亿美元。即使只占领50%的市场份额,ARM也能获得35亿美元的专利费收入。

    ARM已经说服投资者相信其技术可以被应用在手机之外的设备中,但证明其他设备市场像智能手机市场一样利润丰厚并非易事。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 19270次
    2 1N4001 0.19MB 15230次
    3 DAC1220E 0.95MB 13346次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13316次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11419次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 9052次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 6761次
    8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6532次
    9 DS1337U+ 0.28MB 6492次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6432次