• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IR推出可靠的AUIR3320S智能电源开关

来源:21IC
时间:2012-10-24

分享至:
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布推出可靠的 AUIR3320S 高侧 智能 电源开关 (IPS) ,该产品针对车用正温度系数 (PTC) 电辅助加热器应用进行了优化。

AUIR3320S提供极低的导通电阻和更大电流,在25°C时的导通电阻只有4 mΩ ,并具备更小的散热片,从而减少系统占位面积。这款40V的新器件还具有电流感应功能,可以对负载电流进行精确监测,从而为诊断应用的微处理器提供额外数据。

此外, AUIR3320S还可提供过流和过温保护,这样即便在短路保护时也可实现更加可靠的操作,也可以生成流畅的导通和关断波形以防止电磁干扰。

IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“正温度系数电加热器如今已被广泛采用,可以提升车内的舒适度。然而,由于这种产品需要较大电流,并且安装在车内,所以安全性和可靠性是关键的设计因素。AUIR3320S提供低导通电阻,同时具备电流感应和一系列完整的保护功能,从而为正温度系数加热器提供可靠的优化解决方案。”

IR 的车用智能电源开关产品都遵循IR 要求零缺陷的汽车质量理念,经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。这些器件符合AEC-Q100标准,所采用的材料环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。

产品规格

标签 AUIR3320S 智能 电源开关 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购

更多新闻