处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI推出业界首款支持14个电源电压轨的汽车PMIC

TI推出业界首款支持14个电源电压轨的汽车PMIC
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-10-26

  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持 14 个电源电压轨的汽车电源管理集成电路 (PMIC)。作为业界首款支持超过 10 个电压轨的汽车 PMIC,TPS658629-Q1 在单个小型封装中高度集成了多个稳压电源、系统电源管理以及显示功能,不但可提供所有电源功能,而且还可为信息娱乐、导航以及 LCD/TFT仪表等应用缩小板级空间。

 

  • 14 轨功能:TPS658629-Q1 具有 3 个 DC-DC 降压转换器、11 个 LDO、4 个可编程 PWM 输出、2 个 RGB LED 驱动器以及一个 WLED 驱动器,充分满足新一代信息娱乐与仪表的电源需求。I2C 接口可控制各种子系统参数。内部寄存器提供完整的状态信息集,支持故障状态的便捷诊断及主机控制处理;

 

  • 定制设计灵活性:TPS658629-Q1 在不产生任何额外成本的情况下,通过工厂编程满足客户自身的电源排序规范要求;• 小型化:符合汽车标准的 12 毫米 x 12 毫米 nFBGA 封装。

 

  TPS658629-Q1 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。该器件采用符合汽车标准的 169 焊球 nFBGA 封装。同步提供的还有样片与评估板。