• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI新增LM3269降压升压转换器

来源:互联网
时间:2012-10-23

分享至:

日前,德州仪器(TI)宣布推出一款用于3G及4G LTE智能手机、平板电脑以及数据卡中射频功率放大器的无缝转换降压升压 转换器 。TILM3269 1A降压升压转换器可延长电池使用寿命,将流耗锐降50%并降低放大器散热达30 摄氏度。

4G手机具有更高的数据上载需求,要求对各种应用程序实现“实时”开启或关闭,这需要更高的射频功率放大器输出水平,使LTE即便在较低的电池电压下也能工作。LM3269 可根据电源需求动态调节提供给功率放大器的电源,实现节能和延长电池运行时间。这款转换器可使放大器在整个电池电压范围内工作,以的效率与低的噪声满足这些需求。

LM3269的主要特性与优势:


●满足3G与4G LTE放大器电源需求:即使在较低电池电压下也可支持射频输出功率的全面频谱;

●延长电池运行时间:高达95%的电源效率(300 mA电流下,输入电压3.7 V,输出电压3.3 V),电池流耗减半,可将散热降低30摄氏度;

●小的解决方案:该2.4MHz转换器采用高0.6毫米、总体解决方案尺寸18.8平方毫米的微型microSMD封装。


不断壮大的RF电源管理IC产品阵营


TI可为射频功率放大器提供业界面的DC/DC自适应电源电路产品线。今年年初,TI推出了面向2G、3G与4G LTE功率放大器的LM3242与LM3243降压稳压器。

供货情况


LM3269采用2 毫米 x 2.5 毫米 x 0.6毫米、12 凸块(12-bump)无引线(lead-free) mircoSMD封装。

标签 转换器 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻