处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TD-LTE上马渐近:大规模招标将加剧设备商竞争

TD-LTE上马渐近:大规模招标将加剧设备商竞争
来源: 网易科技 时间:2012-10-22

中国正在大规模推进的 TD-LTE 网络建设,也许将为因增长乏力而身处困境的电信 设备商 们带来新的增长希望,更加激烈的 竞争 也将与此并行。

“给TD-LTE分配充足的 频谱资源 、通过招标让具备基本条件的设备商各有所获,这些举动都在向外界释放积极的信号。”TD产业联盟秘书长 杨骅 在从2012年世界电信展返回次日接受了网易科技的采访,并表达了上述观点。

杨骅认为,中国政府和TD-LTE主导运营商释放的这些信号,将加快推动包括系统设备、芯片及终端在内的全产业链的发展及成熟。而相应的,参与其中的厂商,尤其是正处于业绩低谷期的设备商都将受惠于此。

频谱资源分配释放积极信号

在由国际电信联盟(ITU)主办的2012年世界电信展期间,中国政府正式对外公布了TDD频谱规划方案,宣布将2.6GHz频段的2500-2690Hz,全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。

这是中国首次披露TDD频谱的规划方案,而这一举动也被业界视为“推动TD-LTE在全球发展的重要一步”。

包括杨骅在内的电信业人士普遍认为,中国分配充足的频谱资源给TD-LTE,将成为大规模发展TD-LTE根本的保障和基础——在确定TD-LTE频谱之后,系统设备、芯片及终端厂商都可以更有针对性地进行下一步的工作。

“这就是频谱规划的标杆性作用。”杨骅强调,向产业界宣布中国的TDD频谱规划方案,将有效提振全球产业和市场对于TD-LTE发展的信心,同时也对近期和后续将要规划和分配移动宽带频率资源的国家提供借鉴。

不过,在技术原理上,属于微波频段的2.6GHz频段也有其局限性——频率高、波长短,遇到阻挡就会被反射或被阻断。这意味着,2.6GHz频段的衰耗会增加运营商未来网络覆盖的成本,对设备商和手机终端厂商的技术要求也相对更高。

“2.6GHz频段更适合可视距离内的数据传输,比如城市人口密集地区、高度商业化的区域。”杨骅认为,这些区域需要以较小的覆盖半径来确保满足用户的高数据流量,而高频段正好适于这一应用场景。

但如果要实现更大范围的连续覆盖,就需要有1GHz以下的低频段资源。据杨骅介绍,国家相关部门目前正在做协调沟通工作,未来一定会有低频段的频谱资源支持TD-LTE大规模商用发展。

这项工作对TD-LTE产业发展至关重要。业内认为,国家对频谱资源的整体规划,将成为各厂商在TD-LTE领域加快发展的推动力量;而在发展方向确定之后,包括设备商在内的产业链各方在这一领域的投入及收效也将更加迅速和直接。

大规模设备招标将加剧竞争

实际上,在TDD频谱规划方案确定之前,全球主流通信设备厂商就已经开始在TD-LTE领域布局投入。

据了解,中国移动于2012年7月启动的TD-LTE扩大规模试验网的设备招标,吸引了华为、中兴、爱立信、诺西、阿朗(上海贝尔)、大唐、普天、烽火、新邮通等9家设备厂商参与,共涉及约2万个基站。

近期揭晓的招标结果显示,华为、中兴两家厂商收获,所获份额分别为25%和23%;份额排在其后的是大唐和阿朗,占比均为13%;此外,爱立信获得约10%的份额,而其余的份额由诺西、新邮通、普天、烽火等几家设备厂商分得。

从此次TD-LTE扩大规模试验网的设备招标结果来看,国内厂商占据了绝大多数份额,而国外厂商所占份额仍相对较小。不过,杨骅认为,这并不意味着TD-LTE网络设备市场的格局已经划定。

据杨骅介绍,在此次2万多个基站的设备招标中,有三个城市的相当一部分基站是从原有TD-SCDMA网络平滑升级到TD-LTE网络,因此推高了承建这些城市TD网络的华为、中兴的新一轮中标份额。此外,与国内设备厂商敢于承担风险有所不同,国外厂商更加谨慎,对于没有把握的部分条款不会轻易承诺,因此中标比重相对较低。

“中国移动此次设备招标的总体原则是,凡是参与的厂商,只要达到了基础的条件,都会有所收获。”杨骅介绍,这一原则是出于“壮大产业链”的考虑,通过调动各家设备厂商的积极性,来加快验证技术和设备的成熟度、带动产业发展。

正是基于这一分析,杨骅认为,此次招标并不是TD-LTE未来大规模商用招标的预演。到真正大规模商用招标的时候,设备商的技术条件、商务条件将成为更重要的指标;而随着运营商投资规模的不断扩大,设备商之间的竞争也会更加激烈。

这意味着,设备厂商在TD-LTE市场的竞争格局还存在着很多变数。按照计划,中国移动将在2013年启动国内100个城市的设备采购和网络建设工作,预计基站规模超过20万个,并将在2013年年中完成扩大规模试验网的测试工作。