处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果获ARM技术授权 或放弃英特尔处理器

苹果获ARM技术授权 或放弃英特尔处理器
来源:21ic 时间:2012-10-16

美国财经资讯网站MarketWatch周五发表分析文章称,历史显示, 苹果 有改换 处理器 的习惯。随着苹果获得 ARM 技术授权 ,该公司终可能会不再让英特尔作为MacBook、Mac处理器供应商。虽然英特尔处理器在PC机上更占优势,但针对特定设备的优化,ARM芯片也很强大,而且低功耗优势使其更具竞争力。

以下是文章全文:

苹果已经获得了ARM技术授权,并开发出了针对iPhone和iPad的专用芯片。部分证据显示,该公司未来可能会同样开发适用于其电脑的处理器。

从历史上看,苹果已经养成了改换处理器的习惯。该公司开始先是在Apple II/III电脑中使用了来自MOS technology公司的6502处理器,接着在Mac机中换用了摩托罗拉68000处理器,随着与IBM、摩托罗拉的结盟又采用了PowerPC芯片,终放弃并转投英特尔的x86处理器。

每一次处理器改变,苹果都会产生向下兼容的大问题,消费者似乎对此也已经予以接受。如果苹果再次改换处理器,用户也不会感到惊讶。

随着苹果的发展,该公司终会认定很有必要为iPhone和iPad开发专属芯片。益处很明显,你可以拥有一款特定功能可以进行优化的突破性设备,一般用途芯片很难有出色表现。

为产品开发专用芯片有很多优势,首先就是理论上产品可以表现的更好。众多iPhone粉丝认为,iPhone的流畅度要远好于任何一款Android手机。谷歌肯定同意这一点,因为该公司开发出了“黄油”代码来提升流畅度,但是还需要时间改善软件。

苹果从ARM获得了基础处理器技术授权,并组建了由专业处理器设计师组成的团队,开发旨在让手机和平板电脑在芯片层面功能更强的专用电路,而不是软件层面。

AMD近些年将自身转变成了“无晶圆厂”(fabless)的芯片制造商,并似是而非的仿效ARM授权自家的核心技术,但目前为止仍未获得太多注意力。不过投资者确实需要追随这种战略。

不管怎样,英特尔仍是全球的现成商用芯片供应商,但是苹果围绕ARM授权开发专用产品芯片的策略对其来说一个真正威胁。作为策略执行的初始阶段,苹果甚至可能正在为未来的笔记本开发英特尔替代芯片。

必须指出的是,ARM芯片并没有多数英特尔芯片那样强大。但是当针对特定设备进行优化时,ARM芯片看起来也很强大,而且ARM一直对芯片进行低功耗优化,结果将使其更具竞争性。

报道称,英特尔因为向苹果销售芯片而进账50亿美元。如果苹果未来使用专用ARM芯片取代英特尔,该公司可能会节省10亿美元至30亿美元。更为重要的是,苹果产品将运行的更好,或者达到期望。

不过这将导致代码库的改变,使得相同的产品外观和体验难以呈现,导致软件无法在多个电脑上使用。换句话说,苹果将变得更加封闭。

这样一种猜测听起来很有可能会实现。