• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay推出用于通信电源的170V TMBS整流器

来源:EEOWLRD
时间:2012-10-16

分享至:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 10 月11 日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出9款采用功率TO-220AB、TO-263AB和TO-3PW封装的 170V 器件,丰富和扩大了 TMBS ® Trench MOS势垒肖特基 整流器 系列。这些器件定位于 通信电源 应用,电流等级从10A至80A,在30A下的典型正向压降为0.65V。

新器件采用一种双中心抽头的配置形式,包括10A V10170C和VB10170C,40A V40170C、VB40170C和V40170PW,60A V60170G、VB60170G和V60170PW,以及80A V80170PW。

所有9款器件的结温为175℃。另外,TO-263AB封装的器件的潮湿敏感度等级为1,采用TO-220AB和TO-3PW封装的器件的焊浴温度为275℃,符合JEDEC JS709A的无卤素规定。

新款170V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

标签 Vishay 通信电源 170V TMBS 整流器 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网

更多新闻