• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

全“骁龙S4”支持,软银发六款TD-LTE智能新机

来源: CCTIME飞象网
时间:2012-10-12

分享至:

夏普AQUOSPHONEXx203SH、PANTONE 6 200SH、富士通ARROWS A 201F、华为STREAM 201HW、摩托罗拉RAZR M 201M、京瓷HONEY BEE 201K——10月9日,4G运营商 软银 发布六款智能新机,让人振奋的是,这六部手机的下行速度将达76Mbps,支持软银 TD-LTE /WCDMA/GSM多模网络。

而更让手机用户振奋且“垂涎”的是,六部智能新机均采用目前广受业界赞誉的高通骁龙S4双核或四核处理器。其中夏普AQUOSPHONEXx 203SH和富士通ARROWS A 201F由高通骁龙S4 Pro APQ8064 1.5GHz四核处理器提供支持;而华为STREAM 201HW、摩托罗拉RAZR M 201M、京瓷HONEY BEE 201K及夏普PANTONE 6 200SH则内置骁龙S4 MSM8960 1.5GHz双核处理器。骁龙S4 MSM8960和骁龙S4 APQ8064集成双核/四核Krait CPU,采用28纳米工艺,前者集成Adreno 225 GPU,后者集成Adreno 320 GPU。

值得关注的是,华为STREAM201HW已于10月10日开始发售,是六款手机中早开售的产品。STREAM201HW配备4.3英寸(QHD)SuperAMOLED 显示屏,1GB RAM,采用Android 4.0操作系统,支持800万/130万像素双摄像头。而另据公开信息,此前NTT Docomo也宣布发售华为Ascend HW-01E,同样内置骁龙S4。

目前,业界普遍认可未来LTE将与3G及2G网络“多模共存”,而高通骁龙S4是市面上在单芯片上集成LTE/3G/2G调制解调器的商用处理器,单芯片设计为其带来了更优的功效和更长的电池续航时间。就在国庆节前,高通还宣布骁龙S4PlusMSM8930处理器将于年底出样,这款处理器面向中国市场,服务中国所有三个运营商,同时支持WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA制式,支持LTETDD/TD-SCDMA多模,支持LTE FDD,集成28纳米Krait双核CPU。高通预计使用该处理器的智能手机将于2013年季度问世。



标签 骁龙S4” 软银 TD-LTE 智能机 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻