处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AMD发布Z-60处理器 进军平板电脑芯片市场

AMD发布Z-60处理器 进军平板电脑芯片市场
来源:新浪科技 时间:2012-10-11
香港时间10月10日晚间消息,在Windows 8即将发布之际,英特尔竞争对手 AMD 周一发布了 平板电脑 处理器 Z-60 。
Z-60是一款高性能平板电脑芯片,采用高性能的图形处理,配备80个Radeon图形内核,GPU(图形处理单元)时钟频率为275MHz,两个CPU(中央处理器)内核时钟频率为1GHz。
AMD称,Z-60可以部署在厚度仅为10毫米的产品中。首批配备Z-60的平板电脑今年晚些时候将在全球范围内上市。
Z-60兼容Windows 8之前的旧软件,意味着可以运行任何一款Windows 7应用。相比之下,Nvidia和高通等公司的ARM架构芯片却无法运行之前的Windows软件。
但AMD的主要竞争对手还是英特尔,英特尔的平板电脑处理器Clover Trail Z2760已被应用到多款Windows 8平板电脑中。(李明)