处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AMD开发Z-60芯片打入Windows 8平板电脑市场

AMD开发Z-60芯片打入Windows 8平板电脑市场
来源:网易科技 时间:2012-10-10

10月9日消息,据国外媒体报道,电脑芯片巨头 AMD 本周二宣布推出代号为“Hondo”的双核平板电脑芯片Z-60,打入 Windows 8平板电脑 市场。

据悉,这款平板电脑芯片专为Windows 8平板电脑设计。作为一款功耗更低的高性能平板电脑芯片,其将与包括Intel、博通、Nvidia以及Chipzilla等厂商的产品进行竞争,同时为消费者提供更多的选择。

AMD表示, Z-60芯片 具备高性能的图形处理单元以及中央处理器单元,能够在视频播放、程序运行以及游戏方面为Windows 8平板电脑用户提供快捷、高效的用户体验。

此外,公司还表示,Z-60虽然是双核配置,但消耗功率仅为4.5瓦。Z-60配备了高性能的图形处理单元Radeon HD 6250,兼容DirectX 11,能够支持1080p的高清画质,为平板电脑提供高清视频和游戏能力。该型芯片兼容USB 3.0设备以及高速串行接口。

AMD称,配置该型芯片的平板电脑启动Windows 8的时间为25秒,从睡眠状态恢复仅需1.5秒左右。在一次充电完成后平板电脑能够提供约10个小时的续航电力,支持约8个小时的网页浏览或6个小时的视频观看。

AMD还将就此与高通、博通等公司的基于ARM的微处理器的竞争。据悉,ARM处理器已经用于多数运行Android和iOS操作系统的平板电脑。但AMD认为,针对平板电脑应用程序的多样性,低功耗的Z-60芯片将具有更好的兼容性,相比于此,诸如Intel的酷睿i3-3217U芯片功耗达17瓦,远高于Z-60。

当然,Z-60并不是的低功耗芯片。Intel开发的主频为1.8GHz的"Clovertrail"系列芯片Atom Z2760应用于Windows 8平板电脑时,功率消耗仅为2.3瓦至3瓦。当其应用于智能手机时,能够提供约10个小时的高清视频播放。

AMD芯片Z-60主要针对10mm的平板电脑产品,而其竞争对手的目标则是厚度为8至9mm的平板电脑。公司表示,更为精细的芯片将于今年晚些时候上市。