• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

台积电明年Q1试产苹果A7处理器

来源:OFweek电子工程网
时间:2012-09-27

分享至:
  • 台积电 积极开发20nm制程,花旗环球证券指出,在技术优势下,未来1~2年内有机会独吞苹果(Apple) A7处理器 订单。野村证券评估,台积电明年第1季开始试产A7,顺利的话,后年上半年将进入量产阶段。

    苹果iPhone5推出,采自行设计的A6处理器,近期市场盛传,苹果已朝下一世代前进,开发4核心的A7处理器。

    后年上半年进入量产

    花旗环球证券指出,台积电未来1~2年内可望独吞苹果A7处理器订单。花旗环球证券半导体分析师徐振志指出,苹果去年底将4核心处理器交由台积电试产,采28奈米制程,未来将提升到20奈米。台积电因为技术优势,没有竞争对手可以匹敌,预估未来1~2年内有机会「独吞」A7代工订单。

    不过,A7处理器因为耗电需求较大,应该只会搭配在iPad、iTV或是MacBook等产品,而非iPhone。同时考量台积电产能不足,现在iPhone处理器在2014年底以前,还是会由三星(SAMSUNG)负责。

    野村证券半导体分析师廖光河表示,因为苹果产品周期相对较长,所以台积电积极锁定A7订单,明年第1季会先完成20奈米的IP(IntellectualProperty,矽智财)开发工作并且试产,顺利的话,后年上半年将会进入量产阶段。

    应用于iPad或MacBook

    花旗环球证券亚太下游硬体分析师张凯伟表示,A7将是64位元设计,随着苹果大量采用自家产品,每台MacBook的处理器成本会从现在的100~150美元,大幅降低到35~40美元,如此一来,MacBookAir明年底售价应可降到800美元以下。

    至于智慧型手机晶片,现在多采28或32奈米制程,明年良率会倍增到75%,吸引更多手机大厂采用。德意志证券预估,明年约有75~100%智慧型手机搭配28或32奈米制程的晶片,整体半导体产业又向前跨一步。

  • 标签 台积电 A7处理器 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购

    更多新闻