处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

转型阵痛:芯片市场格局或重构

转型阵痛:芯片市场格局或重构
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-09-26
  • 【OFweek 电子工程 网讯】当单一产品不能满足企业高速发展和高利润收益时,多元化发展往往是其必然选择。

    作为目前国内 LED 显示屏 芯片 市场份额排名前两位的企业,华灿光电(300323.SZ)和士兰明芯在面临产品价格快速下滑和竞争对手三安光电产能高压的双重夹击下,纷纷将目光投向了市场容量更大的LED照明领域,选择将LED照明芯片作为下一个掘金场。

    “今年年底华灿光电的照明用LED芯片收入要达到公司收入的一半。”华灿光电销售总监汪德鹏对《高工LED》记者表示,这并不是夸大其词。目前公司有三分之一的MOCVD是用于生产白光用芯片,今年下半年还有扩产计划。

    而早在今年2月,士兰明芯订购了6台MOCVD设备。公司相关负责人表示,上述设备订购有利于进一步提升公司的LED外延片的生产能力。士兰明芯总经理江忠永透露,这6台MOCVD主要为量产白光用芯片做准备。“目前设备已全部到货,正在调试安装。”

    显然,面临显示屏芯片市场瓶颈的逼迫,以华灿光电和士兰明芯为代表的显示屏芯片企业正寄望照明芯片的业绩增长,来帮助自己度过目前的困境,并完成芯片业务的 转型 。

    多方夹击

    近日,士兰微(600460.SH)(士兰明芯母公司)和华灿光电发布的2012年半年报业绩表现,让投资者大跌眼镜。

    半年报数据显示,报告期内,华灿光电实现营业收入约1.88亿元,同比减少17.97%;实现利润总额约4364万元,同比减少39.25%;实现归属上市公司股东的净利润约3709万元,同比减少39.40%。

    此后,士兰微发布2012年半年度报告显示,公司的LED收入8798万元,同比减少53.56%,营业利润为378万元,同比减少68.28%。

    对于LED业绩的下降,两家上市公司给出了近乎一致的解释:由于受市场竞争加剧的影响,芯片销售单价下降幅度超过预期,而同期公司扩增的产能尚未充分形成和释放,导致上半年销售收入和毛利下降,利润显著低于去年同期水平。

    “今年显示屏芯片价格下降得太快了。”汪德鹏说,虽然公司的LED芯片销售数量同比增长了50%左右,但是芯片价格却同比去年下降超过50%以上,从而大大影响了公司的销售收入和盈利能力。

    对此,LED显示屏厂家锐拓光电董事长石耀忠指出,前两年LED芯片占显示屏成本达60%-70%,今年已经下降至20%-30%,速度之快令人咋舌。