• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器LCD触摸屏Sitara AM335x ARM Cortex A8入门套件

来源:21ic
时间:2012-09-26

分享至:

日前, 德州仪器 (TI) 宣布推出 Sitara™ AM335x ARM® Cortex™-A8 入门套件,其通过采用板载加速计支持旋转与倾斜功能的 4.3 英寸 LCD 显示屏,可为智能电器、工业,网络应用以及其它需要触摸屏界面的设备提供一款低成本平台。该低成本开发平台建立在 Sitara AM3358 ARM Cortex-A8 处理器基础之上,高度集成双千兆位以太网、Wi-Fi® 以及蓝牙 (Bluetooth®) 连接等多个通信选项,适用于创建高度互联的设备。

AM335x 入门套件的速度高达 720 MHz,可通过生产就绪型软硬件平台加速设计进程。该电路板是一款低成本工具,可快速评估处理器及其配套 TI 组件的特性,硬件设计不用再做猜测。无论是经验丰富的设计人员还是设计新手,都能集中精力进行高级图形与连接等产品差异化设计。开发人员在创建互联恒温器、安全面板、无线硬盘驱动器以及便携式热点时,可加速产品上市进程,降低成本。

TI AM335x 入门套件预先通过 FCC 认证,并符合 CE 标准,是具有丰富特性、支持优化材料清单的小型设计工具。

AM335x 入门套件的主要特性包括:

· 基于速度高达 720 MHz 的 AM335x ARM Cortex-A8 处理器,可为图形及工业通信实现引脚对引脚选项的可扩展性;

· 2 Gb DDR3 存储器;

· 通过 AM335x ARM Cortex-A8 处理器上的集成型双端口开关提供 2 Gb 以太网端口;

· 4.3 英寸 LCD 触摸屏(5.1 英寸 x 2.6 英寸)通过板载加速计支持旋转与倾斜功能,可实现无数应用可能性;

· 通过集成天线的板载 WL1271 Murata 模块提供具有 Wi-Fi Direct™ 支持的 Wi-Fi(802.11b/g/n)以及包括蓝牙低能耗在内的蓝牙 v4.0;

· 通过 USB 提供板载 XDS100 JTAG 仿真器功能,可实现无额外成本的调试;

· 提供 USB、USB-UART、导航按钮、用户 LED、音频输出等更多外设。

面向 Android 与 Linux 的交钥匙软件开发套件

AM335x 入门套件除了推出低成本开发工具进一步壮大 TI 硬件产品阵营之外,还可全面发挥 TI 包括 Sitara StarterWare 软件在内的业经验证的软件解决方案套件优势,可提高应用速度,支持可扩展性。此外,AM335x 入门套件还兼容于 TI Android 及 Linux 操作系统版本,可为软件解决方案以及采用 Android 4.0 及 Linux 3.x 的尖端客户应用提供全面支持。

此外,第三方合作伙伴还将提供兼容型解决方案与实时操作系统,其不但支持更高的产品定制性,而且还可简化开发。

TI Sitara ARM 处理器产品市场营销经理 Russell Crane 指出:“TI AM335x 入门套件以低价格提供支持触摸屏功能的软硬件平台,可实现普及型 BeagleBone 计算机与功能齐备的 AM335x 评估板形成完美互补。这款开发平台支持低成本 DDR3、完整的 2 Gb 以太网端口以及无线连接,不但可进一步壮大 Sitara 工具产品阵营,而且还可充分满足客户需求,帮助他们在创建创新新一代产品时获得这些特性。”

标签 德州仪器 AM335x Cortex-A8 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻