处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

诺西5G技术将启动研究 峰值速率或达10Gbps

诺西5G技术将启动研究 峰值速率或达10Gbps
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-09-26
  • 当前, 移动宽带 技术已经进入4G LTE时代,而对于后4G移动宽带技术的发展,在“2012年中国国际信息通信展览会”期间,诺基亚西门子通信(下称“ 诺西 ”)全球研究负责人Lauri Oksanen在接受专访时表示,后4G技术可能被命名为 5G ,峰值速率可能提高到 10Gbps ,5G主要的杀手级应用可能会是超高清视频和3D视频。

    Lauri Oksanen指出,2020年以后,无线通信将支持高达1000倍以上的流量、稳如磐石无处不在的链接、Gbps的峰值速率、毫秒级的时延、真正的本地体验。

    首先,到2020年,无线传输可以减少10倍的时延。据Lauri Oksanen预计,通过使用更短的帧,无线传输时延可以达到1毫秒,当内容距离用户比较近时,延时的优势会比较明显,1毫秒限制光纤长度为100KM,并支持低时延M2M解决方案。

    其次,到2020年,无线频谱效率可以提高10倍。Lauri Oksanen称,通过管理小区间的干扰,可以提高频谱效率,频谱效率并不受相邻信道容量的限制,而是受小区间干扰的限制,小区边缘数据率可提高至少2倍以上;到2020年,将会有10倍以上的可用频谱,感知无线电使频谱在多个运营商间优化使用。

    到2020年,将会有10倍以上甚至更多的基站。Lauri Oksanen表示,届时蜂窝基站数会超过五千万,其中80%将会是微蜂窝或者更小的蜂窝,另外还有超过五亿的Wi-Fi热点。

    “综合上述这些因素,预计到2020年无线通信将带来1000倍的容量,因为10倍的性能、10倍的频谱、10倍的基站等于1000倍的容量。”Lauri Oksanen表示,“后4G移动宽带技术可能被命名为5G,峰值速率可能提高到10Gbps。”

    “5G主要的杀手级应用可能会是超高清视频和3D视频,因为这需要更大的速率。”Lauri Oksanen透露,目前,ITU等正在搜集后4G技术方面的需求,诺西等厂商正在与3GPP等国际标准组织做R12版本的研究,欧洲的一些研究机构也在开始做这方面的工作。