处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨电子发布内置安全功能的微控制器RS47X

瑞萨电子发布内置安全功能的微控制器RS47X
来源:新浪网 时间:2011-06-21

瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)于2011年3月7日宣布作为信用卡等金融支付/结算卡、身份证卡、公交用IC卡等各种IC卡使用的内置有安全功能的微控制器(安全微控制器(注1))、配备有大容量存储器的「RS47X」型产品正式生产,并于2011年4月开始供应样品。

新产品把用来储存IC卡应用程序和数据的储存器EEPROM(Electrically Erasable andProgrammable Read Only Memory)容量扩大到等于原有产品「RS46X」的2倍——144K字节,以满足IC卡的多功能化需求。而且与「RS46X」一样,适用于接触和非接 触两种形式的IC卡。
新产品的样品价格为280日元/片(按1片晶圆出货的情况下)。将于2011年7月开始量产,计划1年后月产量达到50万片。

近年来,信用卡和预付卡等金融支付/结算卡,以及护照和健康保险证、驾驶执照等ID卡,为防止被伪造和出现信息泄露等情况正在进行能够确保高度安全 的IC卡化。而且随着人们对非接触IC卡的使用方便性的认知度提高,小额结算、公交车票和出入口管理等非接触IC卡的市场正在扩大,为了进一步提高便利性,并且希望在一张卡装载有多种IC卡应用程序以便适应因领域、地区差异造成的不同通信形式的需求在不断地增强。

因此,用于IC卡的安全微控制器除了要具备用于更高的安全性,并能适应接触/非接触多种接口之外,还要求存储器大容量化以适应IC卡的多应用化环境。

为了适应这样的需求,新产品具有如下主要特点。

(1)搭载大容量存储器

本公司的安全微控制器「RS-4 系列」装载有容量为144K字节的EEPROM。存储器容量扩大到本公司原有产品「RS46X」的2倍以后,要装载多种IC卡的应用程序、储存大容量数据成了可能,就可以适应IC卡的多功能化。

另外,EEPROM与原来一样采用已经取得实际验证的、本公司独创的MONOS(MetalOxide Nitride Oxide Silicon)型,实现了高可靠性。

(2)配备有能适应接触/非接触两种形式的多个双接口

与原有的「RS46X」一样,它装载有能适应各种接触/非接触通信的多个双接口。非接触接口与在金融、ID、公共交通领域已经取得实际成绩的ISO/IEC 14443 Type A/TypeB(注2)、FeliCa(注3)兼容。

此外,与原有产品一样具有高速处理高级密码的功能,与此同时还采用了能够抵御光攻击的内置存储器数据校验功能等尖端的安全性技术,从而实现了高安全性。新产品准备以「晶圆」和COT「Chip On Tape」形式出货。瑞萨今后还要开发能够适应安全市场的动向和需求的安全微控制器产品,进一步充实「RS-4系列」中面向金融、ID用途的型号产品。
新产品的规格请参照附页规格表。

(注1)
安全微控制器:面向IC卡用微控制器等装载有密码处理等功能的安全用途微控制器。
(注2)
利用13.56MHz无线的接近型非接触IC卡通信的国际标准规格。
(注3)
FeliCa:索尼公司开发的非接触IC卡的技术标准。
FeliCa是索尼公司的注册商标。另外,本新闻稿中所涉及的所有产品名和服务名都是属于各自所有者所有的商标或注册商标。