• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Spansion串行闪存产品新增低容量系列和高性能DDR器件

来源: EEWORLD
时间:2012-09-24

分享至:
2012年9月20日,中国上海 – 嵌入式闪存市场的 Spansion 公司(纽约证交所代码:CODE)日前宣布开始生产低容量 串行闪存 系列以扩大其产品阵容,并满足消费类市场和大中华区的更多应用需求。4 Mb、8 Mb和16 Mb Spansion FL-2K 系列面向 消费电子 领域的代码存储应用,例如光盘驱动器、电缆和DSL调制解调器、打印机、路由器等,以及智能电表等工业应用。该系列产品通过高达85 MHz的读取性能可支持快速启动,并且具有工业温度范围、高质量和高可靠性等特性。

低容量系列是Spansion业界的高容量和高性能Spansion FL-S串行闪存系列的有益补充。Spansion今天开始提供新型80 MHz双倍数据速率( DDR )串行闪存的样片,从而进一步扩大其性能优势。Spansion FL-S系列的带宽高达80 MB/s,比同类竞争方案快40%,从而带来更丰富的用户体验。这一行业性能使它非常适合汽车仪表盘和工业应用,例如需要为LCD显示屏快速提供丰富图形的家庭能源管理系统。

完整的Spansion FL闪存系列现在涵盖4 Mb到1 Gb的容量,产品选项包括单通道、双通道、四通道I/O读取操作和DDR,可满足嵌入式应用的广泛需求。整个产品线的高质量和高可靠性均达到客户对Spansion公司的期望,并提供长期产品支持。

专家评论:

Web-Feet Research首席执行官Alan Niebel表示:“串行闪存是增长速度快的存储器市场之一,预计到2017年,年复合增长率为15%。低容量SPI的出货量目前已达到。但是对于正在高速增长并广泛受到关注的中高容量,产品性能变得越来越重要。Spansion推出的这些新产品将受到那些希望简化供应链的客户欢迎。”

Spansion公司亚洲区销售兼市场营销副总裁曾顺利 (SL Chan)表示:“Spansion已推出创新的高性能、高容量串行闪存解决方案,以便为客户的设计提供差异化产品。Spansion FL-2K系列面向低容量应用,使我们的串行闪存解决方案组合趋于完善,而且全部串行闪存产品都能获得Spansion的卓越客户服务和支持。”

Spansion FL-2K系列的主要规格:
4Mb、8Mb和16Mb Spansion FL-2K产品现已量产。
支持工业温度范围(-40C至+85C)
采用Spansion通用封装尺寸的行业标准8引脚SO(208 mil和150 mil)封装
低引脚数可简化电路板布局,降低成本,缩小许多嵌入式设计的尺寸。
统一4KB扇区有利于快速存储参数
软件和硬件写保护可提供增强的安全性和IP保护
快速读取性能(4Mb - 85Mhz、8Mb - 76Mhz、16Mb - 65Mhz)支持快速启动
Spansion闪存文件系统(FFS):免费提供定制软件驱动和闪存文件系统软件。
128 Mb和256 Mb Spansion FL-S 80 Mhz DDR器件现可提供样片,将于第四季度量产。根据客户需求,我们还可提供512 Mb和1 Gb版本。






















标签 FL-2K 串行闪存 DDR 消费电子 Spansion 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻