• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

上季DRAM需求跌破50%…PC时代 落幕

来源:经济日报
时间:2012-09-17

分享至:
调查显示,上季个人计算机(PC)使用的 DRAM 芯片首度跌破总需求的50%以下,为30年来首见,这反映出苹果iPad等平板装置与智能型手机的地位日益上升,也正式宣告PC时代落幕。
市场研究机构IHS公布,第2季PC占DRAM市场出货量的49% ,不如第1季的50.2%。这是1980年代以来,PC对DRAM的需求不到市场一半。IHS说2008年初至今,PC占DRAM出货量的比率一直维持在55%左右。


图/经济日报提供
IHS存储器部门分析师雷姆巴克说:「后PC时代来临不表示人们不再使用个人计算机或PC市场将停止扩张,而是说PC不再是科技世界的中心,而且随着在供应链的地位下降而逐渐丧失其支配权。」
雷姆巴克指出,DRAM供应商将不惜牺牲PC生意,把重心转到智能型手机和平板计算机。

他说:「PC市场再也不会出现惊人的成长或规模,足以独力推动需求,影响定价和科技潮流。」

不过,其它行动装置的势力正在崛起。IHS的报告显示,上季手机消耗13%的DRAM供应量,预料到今年底比率将增至近20%;平板计算机消耗的比率为2.7%。

由于行动装置的需求成长飞快,IHS预测,PC占DRAM比率下滑的颓势将难以逆转,明年可能进一步萎缩6个百分点至42.8%。

对惠普(HP)、戴尔(Dell)和联强等PC制造商来说,这个转变标志了PC在整体供应链地位一落千丈的开端。三星、海力士和美光(Micron)等存储器大厂未来将更致力扩张手机和平板计算机业务,大幅降低对PC市场的依赖。
















标签 DRAM 需求跌破50% ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻