处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔:伺服器市场已从3分天下进入战国8雄

英特尔:伺服器市场已从3分天下进入战国8雄
来源:精实新闻 时间:2012-09-17
虽然 HP 、IBM 与戴尔(Dell )这几大 伺服器 品牌厂一直不愿承认ODM厂的白牌 / 自有品牌产品对他们的业务带来冲击,不过 Wired 报导指出,英特尔 ( Intel ) 副总裁暨资料中心与联网系统事业群总经理 Diane Bryant 表示,伺服器市场景况已经改变,不同于过去3家厂商独大的时代,现在有 8 家厂商在共同分食 75% 的市场。

Diane Bryant 在2008 年曾说过,单单HP 、戴尔和IBM 这3家厂商就贡献了英特尔伺服器处理器营收约 75% 。但在4 年之后,景况已经完全改变,她指出,现在是由8 家伺服器制造商占据这75% 的市场,且不是所有厂商向英特尔买处理器晶片都是为了制成伺服器出售,部分是为了自己使用,如Google就是一例,且Google 为了自给所需,在8 大厂中,已可排名第5位。

且也不只有Google ,现在还有很多厂商也都开始跳过中间的品牌厂,直接向ODM 业者采购伺服器,如Facebook和Amazon 。

而Diane Bryant 虽没有列出前8 大伺服器处理器采购厂商的名单,但点名了广达 (2382) 、SuperMicro ,以及纬创 (3231) 旗下的纬颖(Wiwynn )都是正在侵蚀传统伺服器品牌厂业务的新玩家。

然而,对于英特尔认为3强独大时代已过的说法,戴尔与IBM 没有回应,而HP 发言人则是认为,这番言论与的伺服器市场调查数据不符,表示根据IDC的统计,HP 、戴尔和IBM 还是有73.9% 的市占率,这个数字只比 2008 年的78.2% 下滑约4.3 个百分点。

但市场认为,Google 等厂商对于伺服器的数量保密不公开,且类似的厂商与伺服器数量有快速成长趋势,因此不论是IDC 或Gartner ,现在可能都已经无法完整掌握整个市场的数据变动。