处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

我国正走向LED检测技术强国

我国正走向LED检测技术强国
来源:OFweek半导体照明网 时间:2012-09-13
  • 半导体照明 是我国十一五、十二五的重点支持产业。近几年,国家及地方在技术研发、示范工程的扶持力度不断加大,出台了一系列产业扶持政策,并通过应用工程试点等,引导推广使用 LED 照明产品。这些举措有效地带动了我国LED产业的技术进步。近十年,我国的LED技术及产业的发展紧跟国际的发展步伐,尤其在下游封装及应用产品的制造方面取得了显著的成绩。

    国际相关标准化组织已陆续有相关的标准发布。国际电工委员会IEC有多个技术委员会涉及LED产品的国际标准化;国际照明委员会CIE也非常关注LED国际标准化研究,尤其在推动未来半导体照明标准化方面,发挥重要作用。随着LED技术和产业的发展,我国在LED领域的国际话语权明显提升。我国从跟踪、参与到积极主导国际相关标准,使我国LED在国际标准化领域的地位不断提高。同时,我国LED产品的标准化工作亦取得了较好的成绩,有力推动了产业快速、健康发展。

    LED照明 产品的检测评估领域,我国自主研发的 检测技术 及检测设备,也引人注目,已逐步成为 强国 之一。

    在LED检测技术方面,由于LED产品的特性与传统光源有较大差别,LED的发光与结温度有密切的关系,在LED产品的光学和光电参数测试中,环境温度、散热器或壳件温度的变化都会改变LED结温的变化。在LED灯具的光度测试中,往往是发光器件与灯具壳体不可分离,需要一体测试,因此通常采用绝对光度测量方法。某些高亮度LED的蓝光会引起人眼视网膜光化学损伤,根据IEC62471“灯和灯系统的光生物安全”系列标准,对LED产品的光化学损伤的测试,也是目前产业界关注的热点之一。此外,LED产品的具有长寿命特点,我们无法像普通照明产品进行长期燃点试验,必须采用一定的加速测试方法,预测LED产品的有效寿命。

    针对上述国际上关注的热点测试技术,我国在半导体照明检测技术和装备有了重大进展,在国际上的地位日益提高,尤其在LED检测技术标准的制订中,我国在某些关键性国际标准的主导地位已得到肯定。我国目前已经自主研制了一系列光学检测设备,涉及LED产品的光学和能效检测、LED灯和灯具的空间光分布检测、LED产品的光生物辐射安全检测和评估、LED寿命加速试验以及荧光粉、在线测试等。目前我国自主研发的半导体照明检测设备基本满足国内实验室的检测需求,同时部分检测设备出口至国际知名实验室。如杭州浙大三色仪器有限公司为美国国家标准与技术研究院NIST研制了LED恒温测光积分球,成为美国、甚至国际LED标准研究的重要检测设备。国际上已有多位专家到美国NIST做客座研究,利用该设备进行LED的相关光学测试试验,在国际上发布了重要的研究成果。

    自十六大以来,我国的半导体照明产业取得了长足的发展。我国在国际标准化中,从早期的跟踪等同采用国际,本世纪初开始积极参与国际标准制订,到今天开始主导多项重要国际标准,我国在半导体照明国际标准中的话语权也不断增强,对我国在未来国际贸易中将产生重要影响。在这十年中,我国在半导体照明检测技术和装备上取得了较大的进步与发展,在国际上的地位逐渐提高,甚至在某些关键性国际标准中取得了主导地位。LED的潜力和优势不断发展,未来五至十五年正是LED照明从传统替代型照明进入人性化照明的发展时代,产业界应关注国际标准的动向,迎接新的产业发展机遇和挑战,使我国真正实现从制造大国向产业强国的转变。