处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Energy+Micro新推百种Cortex-M3微控制器

Energy+Micro新推百种Cortex-M3微控制器
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-09

Energy Micro正式推出了100种新的EFM 32 Gecko系列的低功耗微控制器,这些新推出的ARM Cortex-M3内核的Leopard Gecko和Giant Gecko系列微控制器,脚位和代码与现有的Gecko和Giant Gecko系列兼容,但flash达到1MB, 相比现有的产品,这两个新的系列有更多的封装选择,进一步节约能耗,有更好的外设与不同的液晶驱动选择。

Leopard Gecko系列产品由60个MCU组成,并能提供32 KB的RAM,flash选择为64KB, 128KB 和256KB。Energy Micro产品系列的的Giant Gecko系列,提供128KB RAM的512KB 和1024KB flash配置。新增后的封装选择提供QFN64, QFP100, BGA112 ,新的QFP64以及7mmx7mm 的BGA120封装方式。的低功耗Gecko产品CPU的运行速率达到48 MHz。

Leopard Gecko和Giant Gecko的一个新特性是它们拥有400 nA的备用动力模式,这种模式使得RTC保持运行,并能提供512字节的备用输入,从而能够防止在短时间断电时时钟重设及数据丢失。为了更好地整合外围器件,的MCU还整合了3组运算放大器。

Energy Micro不仅提供了的低功耗的8x36段式LCD控制器,新一代产品更提供了一个320x240的TFT控制器作为直接驱动的选择,这个驱动能够在没有CPU介入的情况下仍然进行系统更新,这一功能进一步节约系统能耗,应用领域也更加广泛。

Leopard Gecko和Giant Gecko系列有full speed USB功能,支持OTG, 并支持多达14个2KB的终端。产品内置的3.3V的电压调节器可以通过使用USB链接外部电源来运行MCU,额外的通信方式包括5个标准的USART/UART系列接口程序以及Energy Micro自己的超低功耗UART-这种UART使得数据以9600波特传输时只需要150nA。

在Energy Micro TG 系列嵌入的LESENSE功能模块,同样被用到低能耗的Leopard Gecko及Giant Gecko系列产品中。LESENSE是一个通用的低能耗感应接口,它能够在微控制器处于深度睡眠模式时能够同时、独立地监控处理器核心的多达16个的电容、电感和电阻传感器。

基于Energy Micro独特的超低功耗MCU设计及外围模块的EFM32 Gecko系列微控制器,在运行模式下的,目前的能耗只有160μA/MHz,在深度睡眠模式下,RTC运行的能耗只有400nA,在断电模式下,GPIO唤醒只需要20μA,而在睡眠模式下,唤醒时间只需要2μs。

EFM32 LG和GG系列微控制器,基于订单数量在100K以上的价格分别为$ 2.47 美元和$3.53美元。