处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED电源:太阳能联姻LED的“媒婆”

LED电源:太阳能联姻LED的“媒婆”
来源:OFweek半导体照明网 时间:2012-09-12
  • 太阳能 产业与 LED 产业在全球推进低碳经济和绿色 照明 的大背景下迅猛发展,这两者今后该如何进行优势互补,取长补短,成为了业内热议的话题?近日,茂硕 电源 科技股份有限公司在业界率先推出了自主研发的“智能调光型太阳能充放电控制器”系列产品,该产品针对LED路灯照明系统的工作特点而设计,将太阳能驱动和 LED照明 结合,为节能照明技术提供了新的解决方案。

    茂硕电源LED研发部技术人员介绍,茂硕电源此次推出的控制器具有灵活的LED控制模式,即顺序时间控制和午夜点时间控制,区别于传统的感应器控制模式。控制器自动识别系统会根据实际的黄昏与凌晨的持续时间,自动识别中间点,也就是控制器认为的午夜点,不需要用户设定真正的时间。考虑到南北方实际地域和时间的差异,茂硕电源通过调研,研发出了智能的遥控器,该遥控器可以根据客户实际需要能进行灵活编程设置参数。

    据悉,茂硕电源推出的智能调光型太阳能充放电控制器将茂硕电源的核心技术设计理念充分融入到产品中,其功率有30W、60W、90W、120W等,具有很多优秀的性能:集充放电控制 +时间控制 + LED恒流驱动三种功能于一体,内置开/关定时器和调光功能的定时器,允许在特定的时间间隔调光,可以延长运行时间并且节约能源,实现四个时段任意调节电流;能够保证3-7天阴雨天气的正常供电功能;其控制模块采用MPPT(60W以上控制器)或MCT(60W以下控制器)算法,具有各种自动保护功能,即输入极性接反、输出开路、短路、过欠压、过流等;防水等级为IP68;高精度的温度补偿技术;适应-40 至70 大范围温度工作;产品寿命大于5万小时等。

    茂硕电源LED研发负责人苏先生介绍,在新能源发展中,因为核电的安全性问题,风电的制约因素较多,生物质能发电面临生物质燃料的收、储、运等困难,发电量有限,而太阳能是取之不尽、用之不竭的可再生能源资源,所以太阳能发电具有其他新能源不具备的优势,因此,大力发展太阳能发电系统将是大势所趋。茂硕电源把握潮流先机,在以市场为导向的产品研发模式的指导下,综合太阳能发电系统与LED照明的特点,成功开发出了天王星系列太阳能LED路灯驱动,有心做媒促成了两者联姻,这对于适应经济发展趋势和解决能源问题都具有积极意义。