处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

马逊推出新款Kindle电子书阅读器和平板电脑

马逊推出新款Kindle电子书阅读器和平板电脑
来源:电子工程网 时间:2012-09-10
亚 马逊 周四(9月6日)在洛杉矶召开产品发布会,宣布推出新款 Kindle 电子书 阅读器 和 平板电脑 ,前者拥有前光(front-lit)显示屏和多8周的电池续航时间,后者则拥有提速20%的新特性。

新款电子书阅读器Kindle Paperwhite

亚马逊今天推出新款电子书阅读器Kindle Paperwhite,这种新产品将在10月1日正式上市,今天开始接受预购订单。这款电子书阅读器拥有前光触摸屏,允许用户在日间和夜间都可用来阅读,且用户还可调整光线亮度。Kindle Paperwhite显示屏对比度较现款Kindle阅读器高25%,分辨率则高出62%。

亚马逊称,Paperwhite技术耗时4年才开发完成,其中一部分时间用来让新款电子书阅读器较Barnes & Noble Nook等竞争对手拥有更高的节能性。亚马逊CEO杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)承诺,Kindle Paperwhite可提供多8周的电池寿命(背光开启状态下),较Nook高出一倍。这款电子书阅读器的厚度为9.1毫米,拥有X-Ray和Whispersync等深受Kindle用户喜爱的功能。

亚马逊将提供WiFi和3G两个版本的Kindle Paperwhite,售价分别为119美元和179美元。

新款平板电脑Kindle Fire HD

亚马逊同时宣布推出新款平板电脑Kindle Fire HD,配备速度更快的德州仪器芯片,较旧款的运行速度快20%。贝索斯表示,新的芯片表现好于Nvidia Tegra 3。此外,Kindle Fire HD还拥有更大的RAM和更长的电池寿命,配备8.9英寸高清显示屏,分辨率为1920x1200,内存为16GB,高于Kindle Fire的8GB,此外还具备WiFi功能。

Kindle Fire HD配备使用杜比数字+(Dolby Digital Plus)技术的双立体声扬声器,这是首次有平板电脑具备这种特性;此外还具备WhisperSync Voice功能,允许用户在有声读物和文本读物之间进行同步。

8.9英寸16GB版本Kindle Fire HD售价299美元,即日起预订,11月20日出货;7英寸16GB版本Kindle Fire HD售价199美元,即日起预订,9月14日出货。

同时,亚马逊公布了新fire平板4G LTE数据套餐计划:一年费用49.99美元,包含每月250MB流量、20GB云存储空间以及提供给支付账户10美元可在软件商店消费。