处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IDC:全球WLAN市场第二季度增势不减 同比增长12%

IDC:全球WLAN市场第二季度增势不减 同比增长12%
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-09-07

据国际数据公司( IDC )预测显示,2012年第二季度,包括消费者和 企业 在内全球 无线局域网络 ( WLAN )细分市场较去年同期同比增长12.7%,其中企业部分继续其强劲的增长势头,增幅达24.8%。2012年第二季度是连续第七个、在过去的十个季度中第九个增长幅度达20%的季度。

国际数据公司企业通信基础设施部主管罗希特·梅赫拉(RohitMehra)表示:“自带设备(BYOD)的发展势头依然不减,同时,市场得到了教育部门进入销售旺季这一额外动力的支持——这反映在第二季度的业绩上。”

“随着服务提供商越来越多地使用Wi-Fi卸载其移动数据流量,关键的企业垂直领域(如教育)的当前市场驱动力将确保企业级的无线局域网络设备市场增长,同时,解决方案也将继续发力,因此,这一市场有望在可预见的未来保持活力。”

从地域角度来看,企业无线局域网络市场同比增长快的是日本和拉丁美洲地区,增幅分别为64.2%和58.7%。

欧洲、中东和非洲(EMEA)地区第二季度的表现非常亮眼,同比增幅达30.2%。这一地区的增长伴随着意大利、西班牙、葡萄牙和希腊的整体下滑(2012年第二季较去年同期同比下降0.5%)。

北美地区较去年同期增长25.4%。作为全球的无线局域网络部署地区,这一地区仍将保持相对强势。另一方面,亚洲/太平洋地区(不包括日本)的增幅只有3.1%,其中韩国、印度、新加坡、泰国和马来西亚等地的增幅较去年第二季度有所下降,而尽管中国继续增长态势,但增幅只有2.2%。

国际数据公司全球网络追踪部门高级研究分析师彼得·伊洛夫斯基(PetrJirovsky)指出:“企业无线局域网络市场——尤其是一些重点国家和地区,以及部分老牌和新进厂商——强劲而普遍良好的表现说明,企业的流动性仍然高居众多首席信息官优先事项列表的前列。”