• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

HTC EVO 4G LTE获升级 Android 4.0以及Sense 4.1

来源:CCTIME飞象网
时间:2012-09-04

分享至:

今年2月底, HTC 推出了全新的HTC One系列智能手机,其中包括一款大屏四核智能机HTC One X,而随后运营商Spint将携手HTC推出一款基于HTC One X的定制机——HTC EVO 4G LTE 。如今HTC EVO 4G LTE得到了系统以及UI更新。

运营商Sprint现向HTC EVO 4G LTE推出Android 4.0以及Sense 4.1升级。此次升级可使EVO软件升级到与还未发布的Desire X相同的标准。升级虽没有带来本质上的变化,但是增加了多功能键的选择功能以及可以选择隐藏屏幕上的菜单键。另外据悉,LTE扫描功能也给用户带来了便捷。

HTC EVO 4G LTE拥有一块4.7英寸HD(720×1280像素)级触摸屏,采用的Android 4.0操作系统和HTC Sense 4.0用户界面,并配备130万像素前置摄像头、800万像素主摄像头以及2000mAh大容量电池,不过它并未同HTC One X一样搭载四核处理器,而是内置了一枚1.5GHz主频的双核处理器。

标签 HTC EVO 4G LTE 升级 Android 4.0 Sense 4.1 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻