• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Maxim推出安全RFID方案

来源:EDN电子设计技术
时间:2011-09-23

分享至:
  Maxim Integrated Products, Inc.推出RFID钥匙、RFID卡系列产品,适用于自动识别、门禁控制和电子钱包(e-cash)应用,这些应用的市场规模每年可达20亿片。新一代非接触式RFID系列产品(MAX66000/020/040/100/120/140)采用公司针对嵌入式系统知识产权保护开发的1-Wire安全认证IC的主流技术。由于13.56MHz正在成为门禁控制和电子支付市场的国际标准,该系列安全器件内部集成了13.56MHz接口,有利于提高市场份额。一些地区已经将这种RFID技术应用于护照和身份证。

  随着RF信用卡内部关键数据价值的不断提升,卡片和信用认证设备遭受到的攻击、伪造和复制机会也越来越多。系统集成商不得不寻求更为安全的认证技术,以保护这些器件。

  Maxim推出的RF产品采用塑料卡片或ISO超薄卡片封装,支持ISO 14443B或ISO 15693 HF协议。针对每种协议均提供以下三种产品:64位ROM ID (MAX66000/MAX66100)、带有1K位EEPROM 的ROM ID (MAX66020/MAX66120)、带有1K位EEPROM 和SHA-1认证的ROM ID (MAX66040/MAX66140)。此外,也可定制器件功能。

  MAX66040和MAX66140采用NSA提出并经过验证的安全散列算法(SHA-1)保护系统的关键数据,避免使用高成本加密技术或未经测试的专有协议。SHA-1是公开的ISO标准,且已经过终端市场的完全测试。该算法设计用于维护存储数据的完整性,从而验证信用认证器件的真实性。

  Maxim提供可定制编程的RF钥匙和RF卡,以满足新兴应用或现有标签群的应用需求。器件能够与市场上绝大多数13.56MHz读卡器配合使用,为现有系统提供了一种标签替代方案。可从china.maxim-ic.com/rfid获取所有Maxim®非接触RFID钥匙和RFID卡的数据资料。

  查看Maxim在ASIS展出的安全RFID方案

  日前、佛罗里达州奥兰多举行的2011 ASIS上,Maxim将展出13.56MHz兼容的RFID及NFC信用认证方案。欢迎莅临Feig电子展,1306展位,参观并了解我们的产品方案。

 

标签 Maxim RFID 自动识别 Digikey代购 小批量芯片代购 小批量芯片 ICKEY

更多新闻